This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843 mmWaveStudio 问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/885943/iwr6843isk-iwr6843-mmwavestudio-issue

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843DCA1000EVMMMWAVEICBOOST
我们正在尝试在 mmWaveStudio 上为 IWR6843 60 GHz 板运行 DataCaptureDemo_xWR.lua (已连接)脚本(已连接设置图片)。 但是、我们在以下详细信息方面遇到了一些问题:
我们的设置是 IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM +以太网到笔记本电脑。 在读取后处理的 ADC 数据(ADC_DATA.bin)时、我们注意到帧1和帧2之间的距离多普勒图存在差异、这是预期的行为。 但是、帧2和98帧的其余部分之间没有差异。 总共有100帧。 这是一种异常行为、因为我们在受控环境中捕获了数据、在该环境中、一个人在离电路板约15米的地方连续移动。 经过各种调试(mmwavestudio 中的 postprocess 函数和我们自己的用于检查数据的代码)、我们得出结论:在此设置中、数据的流式传输方式可能存在问题。
如果您能让我们更深入地了解问题所在、我们将不胜感激! 如果您有任何疑问、请告诉我!
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚农:

    您是否看过 DCA1000EVM 培训视频?

    我们需要一些时间来研究这个问题。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的配置和连接均已正确设置。  如果您看到第一个帧与其余帧之间存在差异、我会说是温度在上升。   我们还看到、如果空闲时间更长、第一个线性调频脉冲看起来与帧中的其余线性调频脉冲稍有不同。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的快速响应。 我将空闲时间缩短至16us、并减小 TX 占空比、发现了同样的问题。
    您是否推荐任何应起作用的样本波形?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以尝试将空闲时间设置为8吗?   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一问题。 硬件是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将配置发送给我吗?  您使用的是什么器件版本以及哪个固件二进制文件?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    我正在使用  C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\labs\people_Counting\68xx_people_Counting\prebuild_binaries/中的 pplcount_lab_xwr68xx.bin 固件波二进制文件

    配置的屏幕截图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    希望对此进行跟进。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。  要使 RADAR Studio 正常工作、必须从 RADAR Studio 目录加载 BSS/MSS 二进制文件。   

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\rf_eval_firmware\radarss\xwr68xx_radarss.bin

    和  

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\rf_ever_firmware\masterss\xwr68xx_masterss.bin

    其他演示二进制文件不适用于 RADAR Studio 数据采集。   

    假设您有一个 xwr6843 ES2 EVM。  对于 xwr6843 ES1板、您需要使用 mmWave Studio 版本02.00.00.01。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的反馈。 当我通过 MmWaveStudio 刷写固件时、它会自动刷写 xwr68xx_radarss.bin 和 xwr68xx_masterss.bin。
    运行示例脚本:DataCaptureDemo_xWR.lua 仍然显示相同的问题、帧之间没有差异。  
    我现在已经在2个不同的 IWR6843ISK 上尝试过这种方法、但我注意到没有区别。  
    我的流程是否有问题? 您使用什么流程来使60GHz 模块显示正确的数据?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否给我展示一些图来显示第一个帧与其余帧之间有多少差异?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件。

    e2e.ti.com/.../Frame-Issues.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、根据结果、您似乎已启用测试源。  如果您打算这么做、这是可以的。

    第二、我找不到第一个帧和第二个帧之间的任何差异、您能否突出显示它?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您已启用测试源、该测试源会在帧之间产生相同的数据。

    请禁用测试源并尝试。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.