主题中讨论的其他器件:IWR6843、 DCA1000EVM、 MMWAVEICBOOST
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
很抱歉耽误你的时间。 要使 RADAR Studio 正常工作、必须从 RADAR Studio 目录加载 BSS/MSS 二进制文件。
C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\rf_eval_firmware\radarss\xwr68xx_radarss.bin
和
C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\rf_ever_firmware\masterss\xwr68xx_masterss.bin
其他演示二进制文件不适用于 RADAR Studio 数据采集。
假设您有一个 xwr6843 ES2 EVM。 对于 xwr6843 ES1板、您需要使用 mmWave Studio 版本02.00.00.01。
最棒的
Zigang
您好、Zigang、
感谢您的反馈。 当我通过 MmWaveStudio 刷写固件时、它会自动刷写 xwr68xx_radarss.bin 和 xwr68xx_masterss.bin。
运行示例脚本:DataCaptureDemo_xWR.lua 仍然显示相同的问题、帧之间没有差异。
我现在已经在2个不同的 IWR6843ISK 上尝试过这种方法、但我注意到没有区别。
我的流程是否有问题? 您使用什么流程来使60GHz 模块显示正确的数据?
谢谢