主题中讨论的其他器件: DRV5032、 DRV5012
大家好、
产品要求如下:
- 封闭的产品结构、由纽扣电池供电
- 生产完成后的长期存储(超过1年)
- 当需要时、需要使用外部磁场激活它
客户考虑使用 DRV5011或类似的锁存霍尔传感器。 其输出会打开和关闭整个电路的电源。 因为存储期间需要最低的电流消耗。
客户发现 DRV5011的 ICC 电流约为2.3mA、纽扣电池容量约为100mAh、这显然太耗了。 他看到了 DRV5032微安级的 ICC 电流。 他不理解 ICC 参数。
问题:
- 如何了解 DRV5011的 ICC 电流? 它是静态电流而不施加磁场、还是磁场在 BRP 或 BOP 之后超过工作电流?
- 如果 DRV5011无法满足此需求、您是否会推荐任何其他计划?
此致、
安妮