This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5011:如何了解 DRV5011的 ICC 电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5011, DRV5032, DRV5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/891860/drv5011-how-to-understand-the-icc-current-of-drv5011

器件型号:DRV5011
主题中讨论的其他器件: DRV5032DRV5012

大家好、

产品要求如下:

  • 封闭的产品结构、由纽扣电池供电
  • 生产完成后的长期存储(超过1年)
  • 当需要时、需要使用外部磁场激活它

客户考虑使用 DRV5011或类似的锁存霍尔传感器。 其输出会打开和关闭整个电路的电源。 因为存储期间需要最低的电流消耗。

客户发现 DRV5011的 ICC 电流约为2.3mA、纽扣电池容量约为100mAh、这显然太耗了。 他看到了 DRV5032微安级的 ICC 电流。 他不理解 ICC 参数。

问题:

  1. 如何了解 DRV5011的 ICC 电流? 它是静态电流而不施加磁场、还是磁场在 BRP 或 BOP 之后超过工作电流?
  2. 如果 DRV5011无法满足此需求、您是否会推荐任何其他计划?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    DRV5011的 ICC 实际上是一个静态电流。 这不会考虑器件输出的任何负载、这通常是最小的、由器件驱动的任何电流和输出电压所需的电流量和输出电压决定。  

    幅度差异(DRV5011为2.3mA、DRV5032为1.8uA ICC (avg))的原因是 DRV5032是占空比部分、而 DRV5011是部分上的常数。 DRV5032根据器件选择以5Hz 或20Hz 的速率进行占空比、因此功率会大幅降低。 如果您查看 DRV5032数据表、您将看到还有一个 Icc (峰值)值、该值接近 DRV5011的值、但该电流仅在几微秒内以采样频率的速率实现。 否则器件将保持关闭状态。 另请注意、DRV5032是一个开关、而不是锁存器、因此如果客户希望在此处使用锁存器、则该器件将不适用于其应用。

    鉴于您的客户计划将其用作电源激活方法、如果他们希望使用锁存器并最大限度地节省功耗、我建议他们查看 DRV5012、因为该器件与 DRV5032类似、因为它是为了节省功耗而进行下电上电的。 它采用 X2SON 封装、并且能够在20Hz 和2.5kHz 的采样频率之间进行选择。 由于这不需要编码等更高速度的频率、我想他们可以选择20Hz、从而节省器件的功耗。 请告诉我这是否合理。