主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK、 IWR1843、 IWR6843AOP
您好!
我想将 IWR6843ISK ES2.0连接到 AM572x EVM 以运行 ROS 演示。 毫米波工业工具箱4.2中的最新 ROS 驱动程序演示使用 Ubuntu 16.04 ROS 动能。
在 TIDEP-01006中、我发现它使用 Ubuntu 14.04 ROS Indigo。
是否可以将 Ubuntu 16.04 ROS Kinetic 作为 Linux Box 与 AM572x EVM ROS Indigo 配合使用?
我无法100%遵循 TIDUEK9D for Linux Box 的指南。 以下是一些差异。
1.我只复制了 description.launch from AM572x filesystem to Linux Box。 当我在毫米波工业工具箱中尝试 ROS 演示时、其他人似乎已经在 Linux 盒中。
在 Linux Box 中运行"rosslaunch tlebot_bringup description.launch"有何用途?
在使用 IWR6843ISK ES2.0时、我按照3.2.1.2 IWR6843AOP 和 IWR1843中的两个步骤操作、或更新到 TIDUEK9D 的最新 SDK。 我正在更新 ti_mmwave_Ros_map_nav_v1p5.tar.gz 中的代码。
运行以下命令时、我无法获得正确的串行端口反馈。
"rosslaunch tlebot_bringup minimal.launch MMWAVE_DEVICE_=6843ISK"
如果我错过了什么、您是否愿意检查一下? 您是否曾使用 AM572x EVM+IWR6843ISK ES2.0运行演示正常? 您是否愿意分享您的设置和步骤?