This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:关于短距离测量(20cm-50cm)误差

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/886551/pga460-q1-about-the-error-of-short-distance-measurement-20cm-50cm

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460PGA460
您好!
我将 BOOSTXL-PGA460 EVM 用于我的项目。 我使用 Murata MA58MF14-7N 测试了 EVM。
我的产品需要20cm-50cm 范围内的物体感应。 物体是平面(如墙壁)。
在工作台上进行一些测试时、发现存在一些差异(大约3cm-4cm)。
是否有任何方法来解决该距离误差。
误差范围内的结果。
GUI Echo 数据转储捕获图像如下所示:
1)物体的物理距离为50厘米:
2)物体的物理距离为40厘米:
3)物体的物理距离为30厘米:
4)物体的物理距离为20cm:
配置图如下所示。
1)一般
请在此处找到附件、同时附上我的配置文件。
请帮助我解决此问题。
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user6295760、

    数据记录中的 ToF 值是否提供比超声波测量结果表中打印的距离更准确的结果?

    让我也尝试复制这些结果、以帮助提供潜在的解决方案。 查看阈值、您肯定可以更快速地降低衰减后的电平、以便将回波峰切割到更接近基极而不是中段或峰段的位置。 默认/GUI 建议的"短"和"长"阈值映射对于极短距离精度而言并不是最优的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:
    感谢快速响应。
    实用程序选项卡中的数据记录值如下所示:
    1 -物体的物理距离为50cm:
     距离(米):0.527
     ToF    :0B9C
     
    2 -物体的物理距离为40厘米:
     距离(米):0.433
     ToF    :0979
     
    3 -物体的物理距离为30厘米:
     距离(米):0.340
     ToF    :075B
     
    4 -物体的物理距离为20cm:
     距离(米):0.241
     ToF    :0519

    在超声波速度为343[m/s]的情况下、我根据 ToF 值计算了距离。 结果如下所示:
    1 -物体的物理距离为50cm:
     ToF:0B9C
           ->2972[us]
           ->^[m]= 343 * 2972*10 μ s (-6)/2
                      = 0.5097[m]
    因此、计算了每个距离
    40厘米:0.4159[m]
    30厘米:0.3229[m]
    20cm:0.2238[m]

    请允许我提出一些问题。

    (1) ToF 的单位是什么? 微秒?
    (2)为什么 ToF 值提供的结果比超声波测量结果表中打印的距离更准确?
    (3)基于 ToF 的结果是否在误差范围内?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masuda、

    回答您的问题:

    1.从超声波测量结果命令中读取的飞行时间值为16位值、表示微秒。

    2.飞行时间更准确,因为该结果直接来自器件,而距离则基于 GUI 的飞行时间到距离的转换。 ToF 到距离转换包括其他因素、例如 PGA460的数字延迟和尝试生成最精确转换的突发时间。 为了实现非常近程的检测、必须进一步优化 GUI。

    误差的精度和裕度主要取决于阈值水平和回波包络的相交位置。 阈值电平越接近本底噪声、结果就越准确。 如果回波出现在环形衰减窗口中、则精度会降低、这是非常接近的范围物体往往所在的窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    非常感谢您提供的信息和支持

    此致、