请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP451-Q1 主题中讨论的其他器件:TMP411、 TMP451
我们有使用 TMP411A 的设计。 我们正在对系统进行新的硬件修订、但不想更新使用411的软件部分。 TMP451和 TMP411替代产品在软件层面上是否兼容? 寄存器映射看起来非常相似、411A 的 I2C 地址与451A 重叠、但我想检查一下没有其他变化。
此致、
杰克逊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Jalen、
更仔细地看、我们使用以下两个器件之间不同的寄存器、因此如果不进行修改、它们可能不兼容。
0x18–写入 N 因数校正(TMP451上的0x23)
0x1A–写入分辨率(TMP451上不可用)
但是、TMP451寄存器映射中没有记录寄存器0x18和0x1A。 TMP451上是否仍然提供这些功能? 如果您对寄存器0x18或0x1A 进行写入、即使它们未列出、也会发生什么情况?
谢谢、
杰克逊