This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451-Q1:与 TMP411-Q1的替换和软件兼容性下降

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411, TMP451
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/886342/tmp451-q1-drop-in-replacement-and-software-compatibility-with-tmp411-q1

器件型号:TMP451-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP411TMP451

我们有使用 TMP411A 的设计。  我们正在对系统进行新的硬件修订、但不想更新使用411的软件部分。 TMP451和 TMP411替代产品在软件层面上是否兼容? 寄存器映射看起来非常相似、411A 的 I2C 地址与451A 重叠、但我想检查一下没有其他变化。

此致、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    是的、通常您可以考虑 TMP451和 TMP411在软件级别兼容。 这取决于您使用器件的方式、但如前所述、大多数寄存器映射都是类似的。

    谢谢、

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jalen、

    更仔细地看、我们使用以下两个器件之间不同的寄存器、因此如果不进行修改、它们可能不兼容。

    0x18–写入 N 因数校正(TMP451上的0x23)

    0x1A–写入分辨率(TMP451上不可用)

    但是、TMP451寄存器映射中没有记录寄存器0x18和0x1A。  TMP451上是否仍然提供这些功能? 如果您对寄存器0x18或0x1A 进行写入、即使它们未列出、也会发生什么情况?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    TMP451上本地和远程通道的测量分辨率固定为0.0625°C

    写入 TMP451寄存器映射中未记录的寄存器不会影响器件的功能。

    Jalen