您好!
很晚才回来。 我们的 ImpedanceAnalyzer 被发送来进行校准、然后是电晕爆发、这使情况有一点减速。 我希望大家都好、安全。
为了实现更好的可重复性、我已使用参考线圈板评估模块中的 PCB 线圈 J 进行了新的比较测量。 线圈与100pF 电容器配对、并通过轴向移动2mm 的目标钳位到我们的测试设置。
我已经按照数据表配置了 LDC1101寄存器:
我测量到 LC 电路的谐振阻抗约为14k 欧姆、目标最接近传感器、而目标相互作用最小时为25k 欧姆。
因此、我已将 RPMIN 设置为6k 欧姆、将 RPMAX 设置为48k 欧姆。
结果品质因数为303。
我计算了以下时间常数设置:
R1 = 65k 欧姆、C1 = 6pF
R2 = 50k 欧姆、C2 = 24pF
此设置为我提供了15、000个值的有效 Rp 范围。 标准差在30到40个值之间、并随目标距离而变化。
以某种方式不同的时间常量值可为我提供更好的噪声性能(~20值的标准偏差)。 到目前为止、我已有测试设置的所有传感器都是如此。 为什么是这样?
R1 = 21k 欧姆、C1 = 3pF
R2 = 43k 欧姆、C2 = 6pF
然后、我配置了 LDC1000、检查了有效 Rp 范围和噪声比:
RPMAX = 3.8k 欧姆
RPMIN = 9k 欧姆
结果是有效范围为19000个值、标准偏差为10-17个值。
为什么"随机"时间常量值可以提供更好的 SNR、如何改进 LDC1101以使其优于 LDC1000?
再次感谢