This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:23mm x 22mm 电路板的参考设计

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/900757/iwr1843-reference-design-of-the-23mm-x-22mm-board

器件型号:IWR1843
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVMIWR6843AOPIWR6843

我从哪里可以获得这款使用 IWR1843的23mm x 22mm 电路板的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即 IWR6843AOPEVM。 产品工具页面上提供了原理图。

    http://www.ti.com/tool/IWR6843AOPEVM

    布局和 PCB 源文件目前不公开。

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您是否认为它将很快推出? 或者、我可以联系其他人来获取该设计?

    此致、

    吴光宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IWR6843AOP 的 IC 目前不公开提供、因此即使您设计了电路板、也无法在此时进行组装。

    您能否提供一些有关您为何需要设计文件的更多信息?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划从 IWR1843构建传感器。 它的设计与 IWR6843类似。 如果可以将 IWR1843电路板的尺寸降至最低、这将是完美的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、您参考的图片中的23x23 EVM 不是 IWR1843、也不是 IWR6843。 它是 IWR6843AOP、封装天线器件、即天线位于 IC 封装上。

    您无法通过将天线置于封装中来最大限度地减小 PCB 板上的天线、因为它们是两个不同的 IC。

    此致、

    查尔斯·奥