请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1843 主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVM、 IWR6843AOP、 IWR6843
我从哪里可以获得这款使用 IWR1843的23mm x 22mm 电路板的参考设计?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我从哪里可以获得这款使用 IWR1843的23mm x 22mm 电路板的参考设计?
您好!
即 IWR6843AOPEVM。 产品工具页面上提供了原理图。
http://www.ti.com/tool/IWR6843AOPEVM
布局和 PCB 源文件目前不公开。
查尔斯·奥