This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:最小 ToF 距离

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/901015/tdc7201-minimum-tof-distance

器件型号:TDC7201

大家好、

美好的一天!

我只想确认 TDC7201是否能够精确到1cm ToF?

因为数据表中只提到 TDC7201适用于0.25ns 至8ms 范围内的应用、我认为这意味着3.755cm 至1200km。  

感谢您的澄清!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TDC7201在组合运行模式下的最小飞行时间值为0.25ns、在独立模式2或组合模式下的最大值为8ms。 假设您询问激光雷达/光学(光速为3*10^8m/s)、那么是的、对于3.75cm 到1.2km 的距离、往返飞行时间将使用 d=v*t /2转换为距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    回到这里。 混淆来自所附图像上显示的数据表第8.2节、其中给出了1cm 的精度。 您能否确认器件是否确实能够进行1cm 测量?

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    突出显示的句子是指阶跃分辨率(精度)、而不是最小范围。 TDC7201的步进分辨率为55ps (距离为1cm,四舍五入到67ps),这意味着如果可以捕获的最小距离为3.75cm,则可以捕获的后续距离为4.75cm,5.75cm,... 等等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akeem、您好!

    感谢您的澄清。

    我希望我不会重复、但我们的客户希望知道每次测量的准确性、尽管我已经提供了上述信息。 我们是否有此类信息或可提供的其他信息?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TDC720x 的单次触发分辨率为55ps、精度(定义为输出信号中的系统误差;器件的误差、不包括噪声)为28ps、标准偏差为35或50ps、具体取决于测量时间(分别为1us 和100us)。 有关这些典型规格、请参阅 TDC7201数据表第6页的表6.5。

    注意:随着基准时钟频率的增加、标准偏差(或测量不确定性)会降低。 因此、为了获得最佳性能、建议使用16MHz 的参考时钟。  有关标准偏差与时钟比较、请参阅数据表中的图20。