主题中讨论的其他器件: HDC2080、 HDC2021
你(们)好
我目前正在使用 HDC1080、想了解以下内容、以便优化使用该器件的最佳方式?
1.使用加热器的目的或正确方法是什么? 加电时是否存在检测加热器必要性的问题? 在什么情况下、我们需要使用它?
配置中有 RST 位、其用途是什么?
3.每分钟我将读取一次温度/湿度样本。 一次采样读数是否足够、或者我是否应该在该分钟内多次读取它以获得平均值?
由于输出是数字数据、因此可能不需要求平均值?
4. GND 平面或 GND 覆铜的大小对结果是否有任何影响。 有时、相邻两个器件的温度差为几度、湿度差为%。 这是可以接受的吗? 如果其中一个 PCB 正在为 PCB 充电、则传感器会在该 PCB 上额外显示大约5-6度。
5.我用热空气手动焊接 IC,然后清洁电路板以去除所有磁通。 这会影响读数吗?
谢谢你
此致
DJ