This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:样本读取和设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, HDC2080, HDC2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/895117/hdc1080-sample-reading-and-setup

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件: HDC2080HDC2021

你(们)好

我目前正在使用 HDC1080、想了解以下内容、以便优化使用该器件的最佳方式?

1.使用加热器的目的或正确方法是什么? 加电时是否存在检测加热器必要性的问题? 在什么情况下、我们需要使用它?

配置中有 RST 位、其用途是什么?

3.每分钟我将读取一次温度/湿度样本。 一次采样读数是否足够、或者我是否应该在该分钟内多次读取它以获得平均值?

由于输出是数字数据、因此可能不需要求平均值?

4. GND 平面或 GND 覆铜的大小对结果是否有任何影响。 有时、相邻两个器件的温度差为几度、湿度差为%。 这是可以接受的吗? 如果其中一个 PCB 正在为 PCB 充电、则传感器会在该 PCB 上额外显示大约5-6度。

5.我用热空气手动焊接 IC,然后清洁电路板以去除所有磁通。 这会影响读数吗?

谢谢你

此致

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我最近注意到、我要将设备从室内带到室外、即使室外的温度要低得多、温度也开始升高。 冷凝是否会造成这种影响?

    谢谢

    DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    感谢您的发帖。  

    [引用 user="Dharmesh Joshi"]1. 使用加热器的目的或正确方法是什么? 加电时是否存在检测加热器必要性的问题? 在什么情况下、我们需要使用它?

    加热器用于驱动器件随时间推移积聚的冷凝水。 您可以定期应用加热器(例如启动时短暂)、或者在已知发生冷凝时有条件地使用加热器。  

    [引用 user="Dharmesh Joshi"]2. 配置中有 RST 位、其用途是什么?[/报价]

    这会触发器件的软复位、并将其恢复为默认设置。 您也可以通过切换电源来实现此目的、但提供软复位通常更方便。

    [引用用户="Dharmesh Joshi"]

    3.每分钟我将读取一次温度/湿度样本。 一次采样读数是否足够、或者我是否应该在该分钟内多次读取它以获得平均值?

    由于输出是数字数据、因此可能不需要求平均值?

    [/报价]

    这在很大程度上取决于您的应用。 您不需要求平均值来满足器件的数据表规格、因此一般来说、我不想对读数求平均值。 如果您选择对返回的数据求平均值、则返回的数据中可能会出现更平滑的"跳跃"、但这并不一定意味着返回的数据更准确。  

    [引用 user="Dharmesh Joshi"]4. GND 平面或 GND 覆铜的大小对结果是否有任何影响。 有时、相邻两个器件的温度差为几度、湿度差为%。 这是可以接受的吗? 如果其中一个 PCB 正在为 PCB 充电、则传感器会在这上面显示大约5-6度的额外值。[/引述]

    您的充电 PCB 会变得更热、这是有道理的。 当不充电时、您观察到的差异并不少见。 两个电路板之间的温度可能会有一些差异、即使它们彼此靠近也是如此。 这种差异可能会在一个腔室中减少、而在一个油浴中甚至会更小。 在露天环境中、诸如处理电路板和存在空气电流之类的东西可以解决这些差异。  

    [引用 user="Dharmesh Joshi"]5. 我使用热空气手动焊接 IC、然后清洁电路板以去除所有磁通。 这会影响读数吗?[/quot]

    热气回流通常不是问题、但 HDC 器件应使用不干净的通量。 助焊剂清洁剂可能会影响湿度读数。 您可以在此处查看我们有关组装和处理的指导: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/879064

    [引用用户="Dharmesh Joshi">我最近注意到、我要将设备从室内带到室外、即使室外的温度要低得多、温度也开始升高。 冷凝会导致这种影响吗?[/引述]

    如果冷凝会导致电路板通过短路消耗更多功率、则可能会产生这种影响、但我不认为这是经验法则。 如果器件直接接触冷凝、则会产生某种程度的不可预测的影响。 如果您最近处理的是电路板和器件、那么人体热量也可能成为问题的原因。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon

    感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。

    在何时使用加热器时、是否有其他地方需要解决? 我们更愿意自动执行此操作、但始终允许用户手动向 PCB 发送命令以启动它。  最长持续时间是多少?

    RST 现在有意义、其目的是将其设置回默认寄存器值。 假设您知道默认值、那么实际上不需要该 RST 位?  一旦 Rst 位被置位、您是否需要释放它来停止任何进一步的复位?

    我将把我的样本保持在每分钟一次。  

    当一个电路板正在充电时、与另一个电路板的距离之差大约为3.8度

    目的是测量农业/绿色房屋的大气温度/湿度。 如果传感器位于外壳内的 PCB 上或外壳外悬挂的另一个 PCB 上、这会产生什么影响?  

    HDC1080和 HDC 2080有何区别? 我的应用是否有更出色的 IC?

    关于将设备放在室外的问题、我发布了外壳顶部是干净的、导致温度升高、因此不是由冷凝引起的。

    关于冷凝,如果在白天很热,在夜间温度下降,是否可能会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    此主题 提供了一些有关如何使用 HDC1080加热器的指导。 最长持续时间取决于 HDC1080的多个因素、因为加热器实际上仅在转换期间运行。 通常这会很长。

    [引用 user="Dharmesh Joshi]RST 现在有意义,其目的是将其设置回默认寄存器值。 假设您知道默认值、那么实际上不需要该 RST 位?  一旦 Rst 位被置位、您是否需要释放它来停止任何进一步的复位?[/QUERP]

    如果您不想使用软复位、则不必使用软复位位位、复位位位位不会触发多个复位、它只会在执行复位后返回0。

    [引用用户="Dharmesh Joshi]'的目标是测量农业/绿色房屋的大气温度/湿度。 如果传感器位于外壳内的 PCB 上或外壳外悬挂的另一个 PCB 上、这会产生什么影响? [/报价]

    您通常不希望 HDC 器件完全暴露在 PCB 上、但在外壳内更好。 这种情况应具有一定的通风能力、以便在环境和外壳内部之间交换空气。  

    [引述 USER="Dharmesh Joshi]HDC1080 和 HDC 2080有何区别? 我的应用是否有更出色的 IC?

    如果您需要在5V 电压下运行、我只会使用 HDC1080、否则、我建议使用 HDC2080。 HDC2080较新、性能更佳。  

    [引述 USER="Dharmesh Joshi"]关于将我的设备带到户外,我发布了外壳顶部是干净的,导致温度升高,因此它不是由冷凝引起的。[/引述]

    这是有道理的、我认为这不是一种可能性、而是一种不错的收获。

    [引述 user="Dharmesh Joshi"]关于冷凝,如果在白天很热,晚上温度下降,是否可能会出现问题?[/引述]

    是的、由于白天/夜间温度循环、可能会发生冷凝。 如果无法可靠地防止环境中的冷凝、您可能需要考虑使用 HDC2021进行设计并进行电路板保形涂层。 保形涂层可防止电路板的其余部分受潮

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Brendon

    我使用的是具有3.3V 电压的 hdc1080、这会产生什么影响?

    我还在研发 N02气体传感器、该传感器还需要监控传感器附近的温度。 这些传感器是否正常、PT1000是否会更好、因为我需要大约5cm 的接线。

    一条 i2c 总线上可以连接多少个 hdc2021?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    HDC1080在3.3V 下是正常的、但我通常建议使用 HDC20XX 系列传感器、因为它们较新、并且 RH 精度更高。  

    如果您只需要温度感应元件、该传感器就可以了。 我无法保证 RH 传感器不会受到应用环境中任何其他因素的影响、唯一的测试方法可能是获取 EVM 并试用它。 如果您的总线上没有任何大的异常电容源、那么5 cm 电缆对于 I2C 传感器也不应成为问题。  

    [引用 user="Dharmesh Joshi"] 一条 i2c 总线可以连接多少 hdc2021?

    您可以使用2个 HDC2021、而无需额外的硬件。 如果您需要两个以上的器件、则需要使用 I2C 多路复用器或单独的 I2C 通道来避免地址重叠。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon  

    谢谢

    我们将在所有新设计中使用 HDC2021、这与 HDC2080有何不同?

    是否可以获得 HDC2021的样片? 因为它看起来很新。

    我们还会将 HDC2021用于所有旧 PCB 设计的所有新生产、因此我们只需购买 HDC2021。

    我认为固件与 HDC1080相同?

    引脚兼容、因为 我的旧板的引脚3和4未连接到任何部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达姆什-  

    从引脚排列和固件角度来看、HDC2021与 HDC2080基本相同。 此器件有一个可拆卸的胶带盖、并且将器件中的开口移至中心、以便胶带粘附到封装中。  

    HDC2021的预览产品页面如下: https://www.ti.com/product/HDC2021

    在该页面的此处、您可以申请样片(行中间)或订购一些样片(该行左侧的红色按钮)

    https://www.ti.com/product/HDC2021#order-quality

    固件与 HDC1080不同、请参阅此常见问题解答博文、其中详细介绍了此主题

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/878712

    HDC1080的电路板布局将支持 HDC20xx 器件、因为 HDC1080的引脚3和4未连接、三个器件(HDC1080、HDC2080和 HDC2021)具有相同的默认 I2C 地址、 但是、如果您有机会在某个时候更新电路板、则可以将引脚4连接到 MCU 上的可中断 GPIO、以利用较新器件添加的 DRDY/INT 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    似乎 HDC2021缺货、因此我需要订购 HDC2080以便编写固件。  

    当我尝试订购样片时、我收到以下消息:

    "您已达到申请样片的极限。 如果您需要订购更多、请在 TI.com/store"上购买

    我仍然收到这条消息、即使是5个人也是如此。 是否可以检查我的帐户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh -  

    HDC2080样片的限值为100、您是否已经订购了100多个样片?

    如果是这样、您需要更多、请订购并支付。

    如果没有、请告诉我、我可以为您进一步研究。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    我没有为订单做任何准备,但我收到了这条消息。 加上限制设置为最大5。

    您可以检查我的帐户吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达姆什-  

    我可以让某人查看您的帐户-当然、这可能需要一天或两天的时间、因为这是周末。  

    与此同时、大家都知道、我能够联系我们的规划人员、因为我们确实有 HDC2021的库存、他们正在移动一些部件来解决您指出的非库存问题。 感谢您指出这一点!  

    同时、如果您可以通过 josh.wyatt@ti.com 直接向我发送电子邮件、我可以安排将 HDC2080器件直接发货给您、 但我需要您的收货地址(如果您希望他们前往您的38 Clova Road 位置以外的其他地方(在您的 E2E 个人资料中)、以及电话号码和贵公司的增值税号。  

    如果您能提供、我将很乐意让这些人来接您。