Thread 中讨论的其他器件:AWR1243BOOST、
与相关帖子类似、我无法获取 FPGA 版本。 它只显示"FPGA 版本"、有时仅显示0.0.0.0、DLL 版本为1.0。 我也尝试运行 lua 脚本、但运气不好。 当我按下 TCA 设置的连接按钮时、我提供了如下所示的输出日志。 此外、如果 AWR1243BOOST 有所帮助、我将使用它。 我对演播室有点陌生,但我一直关注其他大多数职位,而这些职位又是同样的问题。 我的目标是获取原始 ADC 文件以进行一些后处理。 提前感谢。
[14:32:43][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[14:32:43][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、1、1、2、3、 30)
[14:32:43][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[14:32:43][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[14:32:53][RadarAPI]:
[14:32:53] FPGA 配置:
[14:32:53]超时错误! 系统已断开连接
[14:32:53][RadarAPI]:向 DCA1000发送记录命令
[14:33:03][RadarAPI]:
[14:33:03]配置记录:
[14:33:03]超时错误! 系统已断开连接
[14:33:03][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
[14:33:03][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[14:33:13][RadarAPI]:
[14:33:13]
[14:33:13]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
[14:33:13]