This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000 FPGA 配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/898971/dca1000evm-dca1000-fpga-configuration

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243BOOST

与相关帖子类似、我无法获取 FPGA 版本。 它只显示"FPGA 版本"、有时仅显示0.0.0.0、DLL 版本为1.0。 我也尝试运行 lua 脚本、但运气不好。 当我按下 TCA 设置的连接按钮时、我提供了如下所示的输出日志。 此外、如果 AWR1243BOOST 有所帮助、我将使用它。 我对演播室有点陌生,但我一直关注其他大多数职位,而这些职位又是同样的问题。 我的目标是获取原始 ADC 文件以进行一些后处理。 提前感谢。

[14:32:43][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[14:32:43][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、1、1、2、3、 30)
[14:32:43][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[14:32:43][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[14:32:53][RadarAPI]:
[14:32:53] FPGA 配置:
[14:32:53]超时错误! 系统已断开连接
[14:32:53][RadarAPI]:向 DCA1000发送记录命令
[14:33:03][RadarAPI]:
[14:33:03]配置记录:
[14:33:03]超时错误! 系统已断开连接
[14:33:03][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
[14:33:03][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[14:33:13][RadarAPI]:
[14:33:13]
[14:33:13]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
[14:33:13]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lovedeep、

    请首先尝试使用 DCA1000EVM 快速入门指南、该指南位于 :http://www.ti.com/lit/ml/spruik7/spruik7.pdf

    您应该逐步按照说明操作、因为您描述的错误可能会指向任何数量的问题。

    请确保您有两个电源、两根 USB 电缆和一根以太网电缆。 请确保在 PC 上对您的 IP 地址进行硬编码。

    如果快速入门指南和我的相应评论无法解决您的问题、请回复此主题。

    此致、

    Kyle