主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 IWR1443BOOST、 IWR1443
您好、支持团队、
当 IWR6843AOP 处于 TX 波束控制模式时、角度分辨率是多少?使用了什么 AoA 算法?
当 IWR6843AOP 处于 MIMO 模式时、AOA 算法是否为 DBF (与 IWR1443BOOST 相同)?
此致、
健弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
当 IWR6843AOP 处于 TX 波束控制模式时、角度分辨率是多少?使用了什么 AoA 算法?
当 IWR6843AOP 处于 MIMO 模式时、AOA 算法是否为 DBF (与 IWR1443BOOST 相同)?
此致、
健弘
您好、Katsuhiro:
对于具有3TX 波束形成的 AOP 天线、天线的方位角和仰角分辨率均为60度。
对于采用 MIMO 模式的 AOP 天线、方位角和仰角方向的天线分辨率均为30度。
但对于这两种模式、AOA 算法可以相同。 只需使用2D FFT 计算二维 FFT 频谱并查找角度估算的单峰值即可。 您可以在 以下位置找到一些 doxygen 文档:file:///C:/ti/mmwave_sdk_03_03_00_03/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html
它不同于 IWR1443中使用的算法、因为 IWR1443在方位角方向具有更好的角度分辨率。 它计算方位角方向的1D 角谱、并在方位角方向上找到多个峰值。 然后、针对每个方位角峰值、计算仰角峰值。
最棒的
Zigang