This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:TX 波束控制模式期间的角度分辨率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/897032/iwr6843aopevm-angular-resolution-during-tx-beam-steering-mode

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPIWR1443BOOSTIWR1443

您好、支持团队、

当 IWR6843AOP 处于 TX 波束控制模式时、角度分辨率是多少?使用了什么 AoA 算法?

当 IWR6843AOP 处于 MIMO 模式时、AOA 算法是否为 DBF (与 IWR1443BOOST 相同)?

此致、
健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsuhiro:

    对于具有3TX 波束形成的 AOP 天线、天线的方位角和仰角分辨率均为60度。  

    对于采用 MIMO 模式的 AOP 天线、方位角和仰角方向的天线分辨率均为30度。

    但对于这两种模式、AOA 算法可以相同。  只需使用2D FFT 计算二维 FFT 频谱并查找角度估算的单峰值即可。   您可以在 以下位置找到一些 doxygen 文档:file:///C:/ti/mmwave_sdk_03_03_00_03/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html

    它不同于 IWR1443中使用的算法、因为 IWR1443在方位角方向具有更好的角度分辨率。   它计算方位角方向的1D 角谱、并在方位角方向上找到多个峰值。 然后、针对每个方位角峰值、计算仰角峰值。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    我知道。
    感谢您的清晰解释和快速响应。

    此致、
    健弘