This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好, IWR6843AoP 或 DesignCore工业毫米波传感器入门套件是否能够使用集成天线检测外部60GHz 信号?
该模块是否能够将检测到的频率转换(整流)为直流电压?
谢谢、
Marcus
您好 Marcus、
IWR6843AOPEVM 的功能是用作发送+接收器件、以便从自身传输中捕获反射波。
如果您能帮助我们了解您要实施的应用、我们可能会更好地为您提供指导。
谢谢、
Vaibhav
您好:Vaibhav、
该应用是60GHz 检测器、其目的是检测任何位置是否存在60GHz 信号(或57GHz 至65GHz)。 这必须是全向的。
希望随后将检测到的频率波整流为直流信号、放大并产生足够的电压来点亮 LED 指示灯。
理论上很简单、但很难找到组件。 我尚未采购能够在60GHz+下工作的二极管。
感谢你的帮助、
Marcus
Marcus、
是的、它在理论上很简单、但它可能被卷积以实现。 暂时而言、器件不提供"将检测到的频率波整流为直流信号、放大并产生足够的电压来点亮 LED 指示灯"
话虽如此、您可能希望了解以下解决方案:
任何57-65GHz 信号都会干扰毫米波传感器、器件仅在60-64GHz 频段中受支持。
此频带中的任何外部信号都将被视为干扰、以便忠实地操作雷达。 我们有检测干扰并避免干扰的机制、您可以参阅以下应用手册和培训视频。
《AWR/IWR 器件的干扰缓解 》http://www.ti.com/lit/an/swra662/swra662.pdf
https://training.ti.com/managing-interference-fmcw-radar-systems
您可能希望从此处了解开发解决方案的想法。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.