This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:毫米波传感器功能

Guru**** 2551080 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/896046/iwr6843aopevm-mmwave-sensor-function

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

大家好, IWR6843AoP 或 DesignCoreTm工业毫米波传感器入门套件是否能够使用集成天线检测外部60GHz 信号?

该模块是否能够将检测到的频率转换(整流)为直流电压?

谢谢、

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcus、

    IWR6843AOPEVM 的功能是用作发送+接收器件、以便从自身传输中捕获反射波。

    如果您能帮助我们了解您要实施的应用、我们可能会更好地为您提供指导。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、  

    该应用是60GHz 检测器、其目的是检测任何位置是否存在60GHz 信号(或57GHz 至65GHz)。 这必须是全向的。  

    希望随后将检测到的频率波整流为直流信号、放大并产生足够的电压来点亮 LED 指示灯。  

    理论上很简单、但很难找到组件。 我尚未采购能够在60GHz+下工作的二极管。

    感谢你的帮助、  

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

       是的、它在理论上很简单、但它可能被卷积以实现。 暂时而言、器件不提供"将检测到的频率波整流为直流信号、放大并产生足够的电压来点亮 LED 指示灯"

    话虽如此、您可能希望了解以下解决方案:  

    任何57-65GHz 信号都会干扰毫米波传感器、器件仅在60-64GHz 频段中受支持。

    此频带中的任何外部信号都将被视为干扰、以便忠实地操作雷达。 我们有检测干扰并避免干扰的机制、您可以参阅以下应用手册和培训视频。   

    《AWR/IWR 器件的干扰缓解 》http://www.ti.com/lit/an/swra662/swra662.pdf

    https://training.ti.com/managing-interference-fmcw-radar-systems

    您可能希望从此处了解开发解决方案的想法。   

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.