This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2112:旋转角度测量

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2112, LDC1001, LDC0851, LDC1614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/895942/ldc2112-rotation-angle-measurement

器件型号:LDC2112
主题中讨论的其他器件: LDC1001LDC0851LDC1614

大家好、

LDC2112是否能够像下面那样测量旋转角度和垂直位置?

如果是、我的客户会考虑使用 LDC2112而不是 LDC1001、因为其系统的功率预算对于器件非常有限(<50uA)。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota Mago、

    LDC2112仅适用于按钮应用。 对于旋转角度测量、我建议使用 LDC0851或 LDC1614。 在功耗方面,是否可以对其进行占空比?

    对于需要合适 LDC 器件的应用、我们提供了一份应用手册、可帮助您挑选合适的器件。 这 指向应用 LDC 器件选择的链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arjun-San

    感谢您的回复。

    链接( 此处是  指向...的链接) 似乎无法正常工作。

    如果您有时间、请提供正确的链接。

    此致、
    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 这是链接。  http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/295036