请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC2112 主题中讨论的其他器件: LDC1001、 LDC0851、 LDC1614
大家好、
LDC2112是否能够像下面那样测量旋转角度和垂直位置?
如果是、我的客户会考虑使用 LDC2112而不是 LDC1001、因为其系统的功率预算对于器件非常有限(<50uA)。
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.