各位专家、您好!
我对下图中的 Rs 和 Cdiff 有疑问:
1) 1)为什么需要添加它们? 如果我没有添加它们、TMP422是否仍然可以工作?
2) 2)我能否只添加一个 Cdiff?
3) 3)对于放置、应将 Rs 和 Cdiff 放置在靠近 TMP422或晶体管的位置?
谢谢
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chris:
感谢您的发帖。
[引用 user="Chris Zhao1]1)为什么需要添加它们? 如果我没有添加它们、 TMP422 是否仍然可以正常工作?
您不一定需要它们、它们是可选的、包括 Cdiff 和 Rs 的组合、只是提供一些噪声滤波。 例如、我们并不总是在 EVM 上使用这些器件、但在需要额外滤波的情况下、我们会为这些组件留出空间。 我建议采取这种做法。
[引用 user="Chris Zhao1]2)我能否只添加一个 Cdiff? [/报价]
如果您担心一条线路比另一条线路噪声大、则可以这样做、但我建议在这两条线路上为 Cdiff 留出空间。 然后、您可以根据需要填充它们。
[引用 user="Chris Zhao1]3)放置在何处,Rs 和 Cdiff 应靠近 TMP422 或晶体管? [/报价]
我们通常建议将它们放置在更靠近 TMP422的位置。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Brandon Fisher