This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422:基本连接中的 RS 和 Cdiff

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/893344/tmp422-rs-and-cdiff-in-basic-connections

器件型号:TMP422

各位专家、您好!

我对下图中的 Rs 和 Cdiff 有疑问:

1) 1)为什么需要添加它们? 如果我没有添加它们、TMP422是否仍然可以工作?

2) 2)我能否只添加一个 Cdiff?  

3) 3)对于放置、应将 Rs 和 Cdiff 放置在靠近 TMP422或晶体管的位置?  

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的发帖。  

    [引用 user="Chris Zhao1]1)为什么需要添加它们? 如果我没有添加它们、 TMP422 是否仍然可以正常工作?

    您不一定需要它们、它们是可选的、包括 Cdiff 和 Rs 的组合、只是提供一些噪声滤波。 例如、我们并不总是在 EVM 上使用这些器件、但在需要额外滤波的情况下、我们会为这些组件留出空间。 我建议采取这种做法。

    [引用 user="Chris Zhao1]2)我能否只添加一个 Cdiff?  [/报价]

    如果您担心一条线路比另一条线路噪声大、则可以这样做、但我建议在这两条线路上为 Cdiff 留出空间。 然后、您可以根据需要填充它们。

    [引用 user="Chris Zhao1]3)放置在何处,Rs 和 Cdiff 应靠近 TMP422 或晶体管? [/报价]

    我们通常建议将它们放置在更靠近 TMP422的位置。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Brandon Fisher