This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:PostProc 启动后 mmWave Studio 崩溃

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/903797/awr2243-mmwave-studio-crashes-after-postproc-starts

器件型号:AWR2243

您好!

我在 AWR2243 EVM + DCA1000卡上运行 MMWAVE_STOP_03_00_00_07时遇到问题。 软件在 PostProc 启动时崩溃。  

使用 DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本并通过 mmWave Studio 中的选项卡手动运行时、会出现此问题。 PostProc 启动后几秒钟、mwave Studio 和 PostProc 都崩溃。

可以有人看看这个吗?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有错误消息?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    屏幕上没有错误、mmWave Studio 和 PostProc 都崩溃并关闭。 下面是 logfile.txt 中的数据。 不确定您是否可以从其中获取任何相关信息。  

    如果需要任何其他信息、请告诉我。

    2020年5月9日00:23:06:IsFPGA:0、0、
    2020年5月9日00:23:07:C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_07\mmWaveStudio\Runtime、0、
    2020年5月9日00:23:14:API:select_captate_device、DCA1000、0、
    2020年5月9日00:23:51:API:select_chip_version、AR1243、0、
    2020年5月9日00:23:51:API:select_chip_version、AR1243、0、
    2020年5月9日00:25:03:API:select_chip_version、AR1243、0、
    2020年5月9日00:25:55:API:ChannelConfig、3、15、0、
    2020年5月9日00:25:56:API:AdcOutConfig、2、1、0、
    2020年5月9日00:25:56:API:DataFmtConfig、15、2、1、0、0、
    2020年5月9日00:26:27:API:LowPowerConfig、0、0、0、
    2020年5月9日00:27:40:API:DataPathConfig、1、0、2、0、0、
    2020年5月9日00:27:41:API:LvdsClkConfig、1、0、
    2020年5月9日00:27:41:TSW1400采样率:600000000 75000000、
    2020年5月9日00:27:41:API:SetHsiClock、9、0、
    2020年5月9日00:27:45:API:LaneConfig、15、0、
    2020年5月9日00:27:45:API:LvdsLaneConfig、0、1、0、
    2020年5月9日00:28:54:API:ProfileConfig、0、1435384036、10000、600、61、0、621、0、256、100000、0、0、94、0、
    2020年5月9日00:30:24:API:ChirpConfig、0、0、0、0、0、0、0、1、0、
    2020年5月9日00:31:50:API:EnableTestSource、0、1、0、
    2020年5月9日00:31:50:API:FrameConfig、0、0、8、128、85、0000000、512、0
    2020年5月9日00:31:50:API:AdvancedFrameConfig、1、0、0、1、128、800、0、1、800、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、
    2020年5月9日00:33:09:API:select_captate_device、DCA1000、0、
    2020年5月9日00:33:53:API:SensorStart、0、
    2020年5月9日00:34:54:API:update_num_adc_files_and_frames、1、8、1、0、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是崩溃前的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您提供的日志文件不足以调试此问题。 我需要一个完整的日志来更好地诊断您的潜在问题。

    此外、如果您使用的是 TSW1400器件或 DCA1000器件、则您的简要日志文件中不会清晰、因为这两个器件都有 API 调用。

    有关更多信息、请参阅《DCA1000调试手册》。 在发布回复之前、查看这是否有助于解决您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/872161

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的回答。 我正在使用 DCA1000、不确定在日志文件中也是如何看到 TSW 的。

    请在 mmWave Studio 崩溃之前从输出选项卡查看下面的打印内容。 另请注意 、虽然 PostProc 无法正确启动、但收集了 adc_data.bin、并且我能够在我自己的 Matlab 脚本中打开。  

    gm:构造函数
    GM:2020年5月13日22:41:19日星期三
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [22:41:19]
    [22:41:19]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio _03_00_00_07\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
    [22:41:19] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [22:41:19] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
    [22:41:19]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 03_00_00_07\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
    [22:41:19] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
    [22:41:19] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
    [22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
    [22:41:19] RSTD.Transmit ("/")
    [22:41:19] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Sony\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [22:41:19] RSTD.BUILD ()
    [22:41:19] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Sony\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [22:41:19] RSTD.Transmit ("/")
    [22:41:19] RSTD.AL_BUILD ()
    [22:41:19] RSTD.AL_LoadXml ()
    [22:41:19] RSTD.Transmit ("/")
    [22:41:19] RSTD.Al_Init ()
    [22:41:19] RSTD.Clients_build()
    [22:41:19] gm:初始化
    [22:41:19] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_07\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
    [22:41:19] gm:1个客户机初始化
    [22:41:19] GM:1个模块初始化
    [22:41:19] gm:2选项卡(s)初始化
    [22:41:19] RSTD.Client_LoadXml()
    [22:41:19][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
    [22:41:20][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:20]已安装 Matlab 运行时引擎
    [22:41:20][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [22:41:25][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [22:41:28][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
    [22:41:28][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:28][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Sony\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [22:41:28]测试=错误
    [22:41:28] RstdNet:端口2777:侦听..
    [22:41:28]
    [22:41:28]***脚本成功完成。***
    [22:41:31][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [22:41:31][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:32][RadarAPI]:打开板控制端口()
    [22:41:32][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:33][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [22:41:33][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:34][RadarAPI]:关闭板控制端口()
    [22:41:34][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:34][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [22:41:34][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:34][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [22:41:34][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:36][RadarAPI]:AR1.Connect (3、921600、1000)
    [22:41:38][RadarAPI]:警告:已与波特率115200连接
    [22:41:39][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
    [22:41:40][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
    [22:41:41][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [22:41:42][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
    [22:41:42][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:42][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
    [22:41:42][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:42][RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR2243")
    [22:41:42][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:42][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
    [22:41:42][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR2243")
    [22:41:42][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:41:42]器件状态:XWR2243/ASIL-B/SOP:2/ES:1
    [22:41:42][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Sony\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [22:41:48][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff214、0、31)
    [22:41:48][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff210、0、31)
    [22:41:48][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff218、0、31)
    [22:41:48][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio _03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr22xx_radarss.bin")
    [22:41:49][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
    [22:41:55][RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()
    [22:41:55][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.01.05.16 (09/01/20))
    [22:41:56] BSS FW 下载成功
    [22:41:56][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio _03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr22xx_masterss.bin")
    [22:41:56][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
    [22:41:59][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
    [22:41:59][RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.01.05.10 (23/01/20))
    [22:41:59] MSS FW 下载成功
    [22:42:00][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [22:42:00][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:00]收到 MSS 上电完成异步事件!
    [22:42:00]上电成功
    [22:42:01][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
    [22:42:01][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:01][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR2243")
    [22:42:01][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:01]器件状态:XWR2243/ASIL-B/SOP:2/ES:1
    [22:42:01][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [22:42:01][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:01]接收到 BSS 加电完成异步事件!
    [22:42:01][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
    [22:42:01][RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.01.05.10 (23/01/20)
    [22:42:02][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [22:42:02][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.01.05.16 (09/01/20))
    [22:42:02]射频使能成功
    [22:42:02][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
    [22:42:02][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:02] ChANNAdcConfig 成功
    [22:42:02][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
    [22:42:02][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:02] regualar 模式配置成功
    [22:42:02][RadarAPI]:ar1.RfInit()
    [22:42:03]接收到 RF Init 异步事件!
    [22:42:03][RadarAPI]:时间戳、温度:1639、34;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:1、1;
    [22:42:03][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:03] RfInit 成功
    [22:42:04][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
    [22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:04] DataPathConfig 成功
    [22:42:04][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
    [22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:04] LvdsClkConfig 成功
    [22:42:04][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、1、1、1、1、1、 1、0、0)
    [22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:04] LVDSLaneConfig 成功
    [22:42:04][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、94)
    [22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:04] ProfileConfig 成功
    [22:42:04][RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、1、0)
    [22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:04] ChirpConfig 成功
    [22:42:04]测试源已禁用...!!!
    [22:42:04][RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
    [22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:04][RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、1)
    [22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:04] FrameConfig 成功
    [22:42:04][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
    [22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:04] SelectCaptureDevice 成功
    [22:42:04][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"c:22:38:4e:5a:c"、4096、4098)
    [22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [22:42:05][RadarAPI]:
    [22:42:05] FPGA 配置命令:成功
    [22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
    [22:42:05][RadarAPI]:
    [22:42:05]
    [22:42:05] FPGA 版本:2.8 [记录]
    [22:42:05]
    [22:42:05] CaptureCardConfig_EthInit 成功
    [22:42:05][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、1、1、2、3、 0)
    [22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [22:42:05][RadarAPI]:
    [22:42:05] FPGA 配置命令:成功
    [22:42:05] CaptureCardConfig_Mode 成功
    [22:42:05][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
    [22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [22:42:05][RadarAPI]:
    [22:42:05] FPGA 配置命令:成功
    [22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送记录命令
    [22:42:05][RadarAPI]:
    [22:42:05]配置记录命令:成功
    [22:42:05] CaptureCardConfig_PacketDelay 成功
    [22:42:05][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti\\mmwave_studio 03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Scripts\\.\\PostProc\\adc_data.bin"、1)
    [22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 start_record 命令
    [22:42:05][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:06][RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
    [22:42:06][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:42:06]收到帧启动异步事件!
    [22:42:07]收到帧结束异步事件!
    [22:42:07][RadarAPI]:帧结束
    [22:42:12]请等待几秒钟,以便进行 MATLAB 后处理..... !!!!
    [22:42:12][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmwave_studio:03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Scripts\..\PostProc \\adc_data.bin")
    [22:42:12][RadarAPI]:捕获的文件数:1,每个设备的总帧数:8.
    [22:42:22]
    [22:42:22]***脚本已成功完成。***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您发布的整个日志文件中没有错误消息。 这使得很难确定问题、因为所有步骤都不会产生错误。

    我首先要确保您的计算机上安装了 MATLAB runtime 8.5.1 (32位)。  如果安装了多个 MATLAB 运行时安装、请确保 Windows path 变量首先列出此版本。

    另请参阅 mmWave Studio 的发行说明、以检查是否缺少任何其他软件依赖项。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我可以确认我只安装了一个 Matlab Runtime 、即8.5.1 (32位)。 但是、我有两种不同的 Matlab 安装。 这会导致任何冲突吗?

    此外、请注意、我可以看到 RadarStudio 后处理在崩溃前打开了很短的时间。 是否有方法收集包含其他详细信息的日志?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    使用两个不同的 MATLAB 安装时可能会出现这种问题。 我要仔细检查 Windows 路径变量列表、并确保 MATLAB runtime v8.5.1 (32位)首先出现。

    除了您提供的日志之外、没有其他要分析的日志文件。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我卸载了 Matlab 的额外副本。 下面是我的 Windows Env 变量的快照

    您是否看到任何冲突?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    从屏幕截图中可以看出、MATLAB 运行时文件的顺序对我来说很好。 我不会根据这些信息预测任何问题。

    我希望您现在能够成功使用 mmWave Studio 中的后处理工具。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Kyle,还没有成功:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最后也有同样的问题。 由于在崩溃后没有报告错误消息、调试也很困难。

    我评论的是按照主题进行操作。

    谢谢

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的 Prasanna 体验。 除了无法使用的后处理模块外、每次运行后毫米波 GUI 都会关闭、因此此问题令人沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试进一步深入探讨这个问题。 每次启动后处理时、mmWaveStudio 都会崩溃、而不会出现任何错误消息。 每次崩溃都会在 c:\users\中生成 Matlab 崩溃转储 \AppData\Temp 文件夹。 随函附上碰撞转储。

    我还尝试联系 Mathworks、很遗憾他们无法提供帮助、因为他们无法访问源代码(电子邮件通信也随附)。

    PS:我的 PC 上的图形驱动器是最新的、与 Lenevo 提供的最新更新相对应。

    e2e.ti.com/.../matlab_5F00_crash_5F00_dump.10880_2D00_1.txt

    e2e.ti.com/.../Re--Problem-when-using-Matlab-Runtime-V851_2800_32Bit_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Prasanna 的更新。 让我们看看 TI 客户服务是否可以从 您提供的日志中获取任何内容。

    Daniel