您好!
我在 AWR2243 EVM + DCA1000卡上运行 MMWAVE_STOP_03_00_00_07时遇到问题。 软件在 PostProc 启动时崩溃。
使用 DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本并通过 mmWave Studio 中的选项卡手动运行时、会出现此问题。 PostProc 启动后几秒钟、mwave Studio 和 PostProc 都崩溃。
可以有人看看这个吗?
谢谢、
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 AWR2243 EVM + DCA1000卡上运行 MMWAVE_STOP_03_00_00_07时遇到问题。 软件在 PostProc 启动时崩溃。
使用 DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本并通过 mmWave Studio 中的选项卡手动运行时、会出现此问题。 PostProc 启动后几秒钟、mwave Studio 和 PostProc 都崩溃。
可以有人看看这个吗?
谢谢、
Daniel
您好、Cesar、
屏幕上没有错误、mmWave Studio 和 PostProc 都崩溃并关闭。 下面是 logfile.txt 中的数据。 不确定您是否可以从其中获取任何相关信息。
如果需要任何其他信息、请告诉我。
2020年5月9日00:23:06:IsFPGA:0、0、
2020年5月9日00:23:07:C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_07\mmWaveStudio\Runtime、0、
2020年5月9日00:23:14:API:select_captate_device、DCA1000、0、
2020年5月9日00:23:51:API:select_chip_version、AR1243、0、
2020年5月9日00:23:51:API:select_chip_version、AR1243、0、
2020年5月9日00:25:03:API:select_chip_version、AR1243、0、
2020年5月9日00:25:55:API:ChannelConfig、3、15、0、
2020年5月9日00:25:56:API:AdcOutConfig、2、1、0、
2020年5月9日00:25:56:API:DataFmtConfig、15、2、1、0、0、
2020年5月9日00:26:27:API:LowPowerConfig、0、0、0、
2020年5月9日00:27:40:API:DataPathConfig、1、0、2、0、0、
2020年5月9日00:27:41:API:LvdsClkConfig、1、0、
2020年5月9日00:27:41:TSW1400采样率:600000000 75000000、
2020年5月9日00:27:41:API:SetHsiClock、9、0、
2020年5月9日00:27:45:API:LaneConfig、15、0、
2020年5月9日00:27:45:API:LvdsLaneConfig、0、1、0、
2020年5月9日00:28:54:API:ProfileConfig、0、1435384036、10000、600、61、0、621、0、256、100000、0、0、94、0、
2020年5月9日00:30:24:API:ChirpConfig、0、0、0、0、0、0、0、1、0、
2020年5月9日00:31:50:API:EnableTestSource、0、1、0、
2020年5月9日00:31:50:API:FrameConfig、0、0、8、128、85、0000000、512、0
2020年5月9日00:31:50:API:AdvancedFrameConfig、1、0、0、1、128、800、0、1、800、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、
2020年5月9日00:33:09:API:select_captate_device、DCA1000、0、
2020年5月9日00:33:53:API:SensorStart、0、
2020年5月9日00:34:54:API:update_num_adc_files_and_frames、1、8、1、0、
Daniel:
您提供的日志文件不足以调试此问题。 我需要一个完整的日志来更好地诊断您的潜在问题。
此外、如果您使用的是 TSW1400器件或 DCA1000器件、则您的简要日志文件中不会清晰、因为这两个器件都有 API 调用。
有关更多信息、请参阅《DCA1000调试手册》。 在发布回复之前、查看这是否有助于解决您的问题。
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/872161
此致、
Kyle
您好、Kyle、
感谢您的回答。 我正在使用 DCA1000、不确定在日志文件中也是如何看到 TSW 的。
请在 mmWave Studio 崩溃之前从输出选项卡查看下面的打印内容。 另请注意 、虽然 PostProc 无法正确启动、但收集了 adc_data.bin、并且我能够在我自己的 Matlab 脚本中打开。
gm:构造函数
GM:2020年5月13日22:41:19日星期三
RSTD.Transmit ("/设置")
[22:41:19]
[22:41:19]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio _03_00_00_07\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[22:41:19] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[22:41:19] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[22:41:19]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 03_00_00_07\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[22:41:19] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[22:41:19] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[22:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
[22:41:19] RSTD.Transmit ("/")
[22:41:19] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Sony\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[22:41:19] RSTD.BUILD ()
[22:41:19] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Sony\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[22:41:19] RSTD.Transmit ("/")
[22:41:19] RSTD.AL_BUILD ()
[22:41:19] RSTD.AL_LoadXml ()
[22:41:19] RSTD.Transmit ("/")
[22:41:19] RSTD.Al_Init ()
[22:41:19] RSTD.Clients_build()
[22:41:19] gm:初始化
[22:41:19] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_07\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[22:41:19] gm:1个客户机初始化
[22:41:19] GM:1个模块初始化
[22:41:19] gm:2选项卡(s)初始化
[22:41:19] RSTD.Client_LoadXml()
[22:41:19][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[22:41:20][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:20]已安装 Matlab 运行时引擎
[22:41:20][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[22:41:25][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[22:41:28][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[22:41:28][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:28][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Sony\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[22:41:28]测试=错误
[22:41:28] RstdNet:端口2777:侦听..
[22:41:28]
[22:41:28]***脚本成功完成。***
[22:41:31][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[22:41:31][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:32][RadarAPI]:打开板控制端口()
[22:41:32][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:33][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[22:41:33][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:34][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[22:41:34][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:34][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[22:41:34][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:34][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[22:41:34][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:36][RadarAPI]:AR1.Connect (3、921600、1000)
[22:41:38][RadarAPI]:警告:已与波特率115200连接
[22:41:39][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[22:41:40][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[22:41:41][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[22:41:42][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
[22:41:42][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:42][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
[22:41:42][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:42][RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR2243")
[22:41:42][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:42][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[22:41:42][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR2243")
[22:41:42][RadarAPI]:状态:已通过
[22:41:42]器件状态:XWR2243/ASIL-B/SOP:2/ES:1
[22:41:42][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Sony\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[22:41:48][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff214、0、31)
[22:41:48][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff210、0、31)
[22:41:48][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff218、0、31)
[22:41:48][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio _03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr22xx_radarss.bin")
[22:41:49][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
[22:41:55][RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()
[22:41:55][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.01.05.16 (09/01/20))
[22:41:56] BSS FW 下载成功
[22:41:56][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio _03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr22xx_masterss.bin")
[22:41:56][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[22:41:59][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[22:41:59][RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.01.05.10 (23/01/20))
[22:41:59] MSS FW 下载成功
[22:42:00][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[22:42:00][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:00]收到 MSS 上电完成异步事件!
[22:42:00]上电成功
[22:42:01][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
[22:42:01][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:01][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR2243")
[22:42:01][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:01]器件状态:XWR2243/ASIL-B/SOP:2/ES:1
[22:42:01][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[22:42:01][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:01]接收到 BSS 加电完成异步事件!
[22:42:01][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[22:42:01][RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.01.05.10 (23/01/20)
[22:42:02][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[22:42:02][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.01.05.16 (09/01/20))
[22:42:02]射频使能成功
[22:42:02][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
[22:42:02][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:02] ChANNAdcConfig 成功
[22:42:02][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[22:42:02][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:02] regualar 模式配置成功
[22:42:02][RadarAPI]:ar1.RfInit()
[22:42:03]接收到 RF Init 异步事件!
[22:42:03][RadarAPI]:时间戳、温度:1639、34;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:1、1;
[22:42:03][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:03] RfInit 成功
[22:42:04][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
[22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:04] DataPathConfig 成功
[22:42:04][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:04] LvdsClkConfig 成功
[22:42:04][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、1、1、1、1、1、 1、0、0)
[22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:04] LVDSLaneConfig 成功
[22:42:04][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、94)
[22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:04] ProfileConfig 成功
[22:42:04][RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、1、0)
[22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:04] ChirpConfig 成功
[22:42:04]测试源已禁用...!!!
[22:42:04][RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
[22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:04][RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、1)
[22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:04] FrameConfig 成功
[22:42:04][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[22:42:04][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:04] SelectCaptureDevice 成功
[22:42:04][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"c:22:38:4e:5a:c"、4096、4098)
[22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[22:42:05][RadarAPI]:
[22:42:05] FPGA 配置命令:成功
[22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[22:42:05][RadarAPI]:
[22:42:05]
[22:42:05] FPGA 版本:2.8 [记录]
[22:42:05]
[22:42:05] CaptureCardConfig_EthInit 成功
[22:42:05][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、1、1、2、3、 0)
[22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[22:42:05][RadarAPI]:
[22:42:05] FPGA 配置命令:成功
[22:42:05] CaptureCardConfig_Mode 成功
[22:42:05][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[22:42:05][RadarAPI]:
[22:42:05] FPGA 配置命令:成功
[22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送记录命令
[22:42:05][RadarAPI]:
[22:42:05]配置记录命令:成功
[22:42:05] CaptureCardConfig_PacketDelay 成功
[22:42:05][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti\\mmwave_studio 03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Scripts\\.\\PostProc\\adc_data.bin"、1)
[22:42:05][RadarAPI]:向 DCA1000发送 start_record 命令
[22:42:05][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:06][RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[22:42:06][RadarAPI]:状态:已通过
[22:42:06]收到帧启动异步事件!
[22:42:07]收到帧结束异步事件!
[22:42:07][RadarAPI]:帧结束
[22:42:12]请等待几秒钟,以便进行 MATLAB 后处理..... !!!!
[22:42:12][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmwave_studio:03_00_00_07\\mmWaveStudio\\Scripts\..\PostProc \\adc_data.bin")
[22:42:12][RadarAPI]:捕获的文件数:1,每个设备的总帧数:8.
[22:42:22]
[22:42:22]***脚本已成功完成。***
Daniel:
您发布的整个日志文件中没有错误消息。 这使得很难确定问题、因为所有步骤都不会产生错误。
我首先要确保您的计算机上安装了 MATLAB runtime 8.5.1 (32位)。 如果安装了多个 MATLAB 运行时安装、请确保 Windows path 变量首先列出此版本。
另请参阅 mmWave Studio 的发行说明、以检查是否缺少任何其他软件依赖项。
此致、
Kyle
我尝试进一步深入探讨这个问题。 每次启动后处理时、mmWaveStudio 都会崩溃、而不会出现任何错误消息。 每次崩溃都会在 c:\users\中生成 Matlab 崩溃转储 \AppData\Temp 文件夹。 随函附上碰撞转储。
我还尝试联系 Mathworks、很遗憾他们无法提供帮助、因为他们无法访问源代码(电子邮件通信也随附)。
PS:我的 PC 上的图形驱动器是最新的、与 Lenevo 提供的最新更新相对应。
e2e.ti.com/.../matlab_5F00_crash_5F00_dump.10880_2D00_1.txt
e2e.ti.com/.../Re--Problem-when-using-Matlab-Runtime-V851_2800_32Bit_2900_.txt