This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:帮助使用 GUI 设置 TDC1000-C2000EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000, TDC1011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/909118/tdc1000-c2000evm-help-to-setup-the-tdc1000-c2000evm-with-the-gui

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000TDC1011

 您好!

我正在使用2.4MHz 传感器测试模块 TDC1000-C2000EVM、并尝试按照本文档中的步骤操作

我只连接一个换能器作为发送器和接收器、并且我不接收任何 ECO 信号。 在模式0中正确连接 TX1和 RX2还是在模式1中正确连接 TX1和 RX1、以便仅连接一个传感器?  

我将换能器连接到 TX1、并将模式0上的 GND 连接到 J5连接器。
我看过本文档、需要应用 N#1液位(见第5页)


在图5的该文档中,它连接了 TX 和 RX,我的问题是,如果我必须将 TX1和 RX2连接到换能器的同一端子,而另一端连接到模式0上的 GND?
此外、GUI 上针对该应用建议的配置是什么?

此致
海纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 海纳、

    由于您仅使用单个通道进行液位测量、因此请将传感器的正极端子连接到 TX2/RX1网络、将负极端子连接到 GND。 TDC1000数据表"表3. ToF 测量模式"说明了如何为单个传感器操作配置 TOF_MEAS_MODE 和 CH_SEL。

    如果您连接到 TX2/RX1、请设置 TOF_MEAS_MODE=0、并设置 CH_SEL=1。 这将使有源 TX 通道 TX2和有源 RX 通道 RX1。

    TX2和 RX2引脚由电路板上的 R80 0欧姆电阻器共同构成、因此您可以将传感器正极端子连接到 J5引脚14。

    对于单通道版本的 TDC 器件、您最终需要将 TDC1011用于您的终端应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助