主题中讨论的其他器件: TDC1000、 TDC1011
您好!
我正在使用2.4MHz 传感器测试模块 TDC1000-C2000EVM、并尝试按照本文档中的步骤操作 
我只连接一个换能器作为发送器和接收器、并且我不接收任何 ECO 信号。 在模式0中正确连接 TX1和 RX2还是在模式1中正确连接 TX1和 RX1、以便仅连接一个传感器?
我将换能器连接到 TX1、并将模式0上的 GND 连接到 J5连接器。
我看过本文档、需要应用 N#1液位(见第5页)
在图5的该文档中,它连接了 TX 和 RX,我的问题是,如果我必须将 TX1和 RX2连接到换能器的同一端子,而另一端连接到模式0上的 GND?
此外、GUI 上针对该应用建议的配置是什么?
此致
海纳