如果有资源可以解决这一问题、请提前道歉、我已经进行了一些搜索、但没有找到正确的起点。 我正在使用 AWR1642处理一个应用、目前为止我只使用了完全足够的可视化工具演示。 但是、我在开始尝试从外部应用程序/以编程方式配置1642而不使用可视化工具 GUI 时会感到很损失。 如果我碰巧使用 LabVIEW 和 Windows、但我并不是真的在寻找 LabVIEW 特定的 API 或指南、那么我的基本想法就是"如何向传感器发送命令"。 指向 C 语言或其他语言中的代码仍会有所帮助。
根据我收集的信息、文档中多次描述的命令行界面可能是我应该使用的工具、 我已经看到了要发送的实际命令和参数的文档、以及如何从可视化工具演示中保存配置、因此可以了解如何实际确定我要发送的命令以获取所需配置。 我没有看到*如何*实际使用命令行界面。 我假设它不是从 Windows 命令提示符发出的实际命令(尽管如果这是一个选项、我可以使它起作用)。 我知道可视化工具演示通过 UART/COM 端口通过 USB 发送命令、这也是我想使用的工具。 它是否像串行命令一样简单直接、我可以发送与 Visualizer 演示完全相同的命令以获得相同的结果? 我是否在寻找更复杂的东西?