This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:开始从外部应用配置1642

Guru**** 2556410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/903747/awr1642-getting-started-configuring-1642-from-external-application

器件型号:AWR1642

如果有资源可以解决这一问题、请提前道歉、我已经进行了一些搜索、但没有找到正确的起点。 我正在使用 AWR1642处理一个应用、目前为止我只使用了完全足够的可视化工具演示。 但是、我在开始尝试从外部应用程序/以编程方式配置1642而不使用可视化工具 GUI 时会感到很损失。 如果我碰巧使用 LabVIEW 和 Windows、但我并不是真的在寻找 LabVIEW 特定的 API 或指南、那么我的基本想法就是"如何向传感器发送命令"。 指向 C 语言或其他语言中的代码仍会有所帮助。

根据我收集的信息、文档中多次描述的命令行界面可能是我应该使用的工具、 我已经看到了要发送的实际命令和参数的文档、以及如何从可视化工具演示中保存配置、因此可以了解如何实际确定我要发送的命令以获取所需配置。 我没有看到*如何*实际使用命令行界面。 我假设它不是从 Windows 命令提示符发出的实际命令(尽管如果这是一个选项、我可以使它起作用)。 我知道可视化工具演示通过 UART/COM 端口通过 USB 发送命令、这也是我想使用的工具。 它是否像串行命令一样简单直接、我可以发送与 Visualizer 演示完全相同的命令以获得相同的结果? 我是否在寻找更复杂的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    毫米波 SDK 演示可能是一个很好的资源。

    在本演示中、命令通过 UART 从 PC 发送。

    这些命令由目标代码接收并用于配置器件。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、尽管我认为这可能是我提到的演示? 您是指 https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer/ver/3.4.0/上的演示 、还是我应该查看的其他 SDK 演示? 如果这是您打算进行的演示、该演示的实现方式的源代码是否可用?

    我还想了解是否有任何培训文档或课程、如 https://training.ti.com/introduction-mmwave-sdk 、这些文档或课程可能会更直接地介绍如何进行编程或配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间

    这是毫米波 SDK 的链接。 请下载 v 3.04.00.03

    请按照 docs 文件夹中提供的用户指南中的说明进行操作

    谢谢你

    Cesar