主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我使用"IWR6843AOP ES2板"来调试中的"SOPLE_Recognition "项目
ccs8.3.1中的"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_3_0\labs\station_recogning\68xx_multi_state_and_MOTION_det\src"。
导入"multi_gesture_68xx_aop_dss.projectspec"、multi_gesture_68xx_aop_mss.projectspec"。
演示源:"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_3_0\labs\手势 识别"
CCSVersion:“8.3.1”
CGT 版本:"C:\ti\ti-cgt-C6000_8.3.3"
毫米波 SDK:"3.4.0.03"。
电路板版本:"IWR6843AOP ES2电路板"
仿真器:"XDS220"
当我将该项目编译为"bin"并通过 Uniflash6.0将其刷新到"IWR6843AOP ES2 board"时。
"IWR6843AOP ES2板"可以通过登录 UART 识别手从右向左移动以及手从上向下移动。
但是、当我使用该项目进行"XDS220"仿真时、我会在加载后运行该项目、此时会出现错误。
"error:MMWMSS DemommWave open configuration failed[错误代码-204406306]"。
如下所示(红色矩形部分):
错误代码是什么意思?
以及如何使项目在仿真器中正常运行?
非常感谢。
最棒的
Shiyang。