This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843AOP:"IWR6843AOP ES2板"使用"手势识别&quot 进行仿真;项目运行错误!

Guru**** 2554900 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/908497/ccs-iwr6843aop-iwr6843aop-es2-board-simulate-with-the-gesture_recognition-project-run-error

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我使用"IWR6843AOP ES2板"来调试中的"SOPLE_Recognition "项目
ccs8.3.1中的"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_3_0\labs\station_recogning\68xx_multi_state_and_MOTION_det\src"。
导入"multi_gesture_68xx_aop_dss.projectspec"、multi_gesture_68xx_aop_mss.projectspec"。
演示源:"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_3_0\labs\手势 识别"
CCSVersion:“8.3.1”
CGT 版本:"C:\ti\ti-cgt-C6000_8.3.3"
毫米波 SDK:"3.4.0.03"。
电路板版本:"IWR6843AOP ES2电路板"
仿真器:"XDS220"

当我将该项目编译为"bin"并通过 Uniflash6.0将其刷新到"IWR6843AOP ES2 board"时。
"IWR6843AOP ES2板"可以通过登录 UART 识别手从右向左移动以及手从上向下移动。
但是、当我使用该项目进行"XDS220"仿真时、我会在加载后运行该项目、此时会出现错误。
"error:MMWMSS DemommWave open configuration failed[错误代码-204406306]"。

如下所示(红色矩形部分):

错误代码是什么意思?
以及如何使项目在仿真器中正常运行?

非常感谢。

最棒的
Shiyang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我什么也不改变。 只需导入项目、构建、加载并运行项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照用户指南中提供的 CCSdebug 步骤进行操作。 当与 mmWaveICBOOST 板配合使用以进行 CCS 调试时、调试探针和目标配置应指定 XDS110。

    您还能提供硬件设置的图片吗?

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amanda:

      将"mmwave_sdk_03_03_00_03" CCS debug.bin 刷写到器件时出错、将其更改为"mmwave_sdk_03_04_00_03" CCS debug.bin 时、一切都正常。 非常感谢。

    最棒的

    Shiyang。