https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/906749/lm94022-output-sar
器件型号:LM94022主题中讨论的其他器件:TPS735、 TM4C1294KCPDT
您好!
让2个温度传感器监控20Khz PWM 系统上的2个散热器。 一个传感器非常直接地耦合到 ADC 通道输入、无需去耦。 另一个传感器在采样或保持时间内无论 ADC 是多少、都非常不稳定、添加任何数量的去耦电容12pf<1.1nf 都会使温度漫游变得更糟。 将其输出稳定下来的唯一方法是添加2k 下拉电阻、灌电流/拉电流1.67mA、远离50µA μ A。 VDD、GS0、GS1迹线现在具有3.3µF μ F >0.1uF 的陶瓷电容、仍然需要2k 下拉电阻。
没有意义的是、两个传感器共享一个单一过孔的 VDD (3V3)源。 此外、还尝试了新的传感器、担心不需要1.67mA 灌电流/拉电流接地、从而改变了温度结果。 由于 PWM 占空比接近85%、因此无法获得稳定的读数、温度+/-3°C 漫游。 两个传感器彼此之间的距离为1英寸、距离 ADC 输入端的距离为2英寸、两者都位于 PCB 顶部。它们通过 PCB 两侧的星形网络共享同一个3V3电源轨、而有噪声的 VDD 网络在3V3电源轨总线和源极过孔旁边被占用10毫米。 另一个传感器1英寸远的 VDD 网络通过模拟接地层运行、这只是真正的差异。 感谢您的建议。
建议使用什么器件来使噪声较低的传感器的输出更稳定?