This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/908363/dca1000evm-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1642IWR1642BOOST

我使用连接到 DCA1000EVM 的 IWR1642 Boost、以便使用 mmWaveStudio 2.1.0.0捕获原始数据

所有内容都应正确设置、如我在多个用户指南中所述。

为了进行测试、我执行了现有测试脚本"DataCaptureDemo_xWR.lua"、每当程序处理有关 FPGA 的任何内容时、我都会收到一条错误消息。  

在下面您可以看到我收到的错误消息:

e2e.ti.com/.../error_5F00_msg.txt

它似乎无法连接到电路板上的 FPGA?

通过在 mmWaveStudio 中的选项卡手动设置配置、当我想要在完成'sensorConfig'后点击左侧的"SetUpDCA1000"按钮时、我会收到一条错误消息。 以下行显示了输出中的消息:

[02:10:08][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardDllVersion()
[02:10:08][RadarAPI]:向 DCA1000发送 dll_version 命令
[02:10:08][RadarAPI]:
[02:10:08] DLL 版本:1.0
[02:10:08][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[02:10:08][RadarAPI]:状态:已通过
[02:10:14][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[02:10:14][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[02:10:14][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[02:10:14][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[02:10:24][RadarAPI]:
[02:10:24] FPGA 配置:
[02:10:24]超时错误! 系统已断开连接
[02:10:24][RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
[02:10:35][RadarAPI]:
[02:10:35]配置记录:
[02:10:35]超时错误! 系统已断开连接
[02:10:35][RadarAPI]:AR1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
[02:10:35][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[02:10:45][RadarAPI]:
[02:10:45]
[02:10:45]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
[02:10:45]

是否有任何可能的解决方法?

在这种情况下、是否需要将 DCA1000EVM 和 IWR1642Boost 与电源相连?

另外,我还想问,除了.bin 之外,还有没有其他数据格式可以存储原始数据吗?

提前感谢您的任何帮助! )  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     从日志中可以看出、与 DCA1000板的通信存在问题。  

    1) 1)静态 IP 是否已配置到 DCA1000板?

    2) 2)在 mmWave Studio 内设置 DCA1000、如以下视频所示、在视频中以分钟查看~。 如果连接正确、您应该能够读取 FPGA 版本。  

    https://training.ti.com/dca1000-training-video

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.