https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/908363/dca1000evm-dca1000evm
器件型号:DCA1000EVM主题中讨论的其他器件: IWR1642、 IWR1642BOOST
我使用连接到 DCA1000EVM 的 IWR1642 Boost、以便使用 mmWaveStudio 2.1.0.0捕获原始数据
所有内容都应正确设置、如我在多个用户指南中所述。
为了进行测试、我执行了现有测试脚本"DataCaptureDemo_xWR.lua"、每当程序处理有关 FPGA 的任何内容时、我都会收到一条错误消息。
在下面您可以看到我收到的错误消息:
e2e.ti.com/.../error_5F00_msg.txt
它似乎无法连接到电路板上的 FPGA?
通过在 mmWaveStudio 中的选项卡手动设置配置、当我想要在完成'sensorConfig'后点击左侧的"SetUpDCA1000"按钮时、我会收到一条错误消息。 以下行显示了输出中的消息:
[02:10:08][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardDllVersion()
[02:10:08][RadarAPI]:向 DCA1000发送 dll_version 命令
[02:10:08][RadarAPI]:
[02:10:08] DLL 版本:1.0
[02:10:08][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[02:10:08][RadarAPI]:状态:已通过
[02:10:14][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[02:10:14][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[02:10:14][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[02:10:14][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[02:10:24][RadarAPI]:
[02:10:24] FPGA 配置:
[02:10:24]超时错误! 系统已断开连接
[02:10:24][RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
[02:10:35][RadarAPI]:
[02:10:35]配置记录:
[02:10:35]超时错误! 系统已断开连接
[02:10:35][RadarAPI]:AR1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
[02:10:35][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[02:10:45][RadarAPI]:
[02:10:45]
[02:10:45]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
[02:10:45]
是否有任何可能的解决方法?
在这种情况下、是否需要将 DCA1000EVM 和 IWR1642Boost 与电源相连?
另外,我还想问,除了.bin 之外,还有没有其他数据格式可以存储原始数据吗?
提前感谢您的任何帮助! )
此致