大家好、
为您的项目寻找新的传感器、或者不知道哪个毫米波传感器型号符合您的要求。
下表将在发现阶段帮助您处理查询。
如果您在此处找不到答案、请随时在 e2e 论坛的传感器类别下提出问题。
谢谢!
查询 |
分辨率 |
有如此多的毫米波传感器变体、无法决定为我的项目购买哪种变体? |
在60GHz 和 77GHz 分类的频率带宽级别毫米波传感器。 更高级别的类别是工业(IWR)或汽车(AWR)毫米波传感器。 60GHz 器件型号:IWR6443、IWR6843、AWR6843 77GHz 器件型号: AWR1443、AWR1642、AWR1843、IWR1443、IWR1642、 IWR1843:具有 R4F (用于用户应用的 MCU)的射频前端、DSP/HWA。 AWR1243、AWR1243P、AWR2243:仅射频前端器件。 (用户应用无 MCU) 上述每个器件在存储器、处理速度、射频功率等方面具有不同的功能、可定义物体检测的最大距离、速度和分辨率。 请参阅毫米波传感器数据表文档中的器件比较表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/awr2243.pdf (第3节) 根据这些参数、您可以决定哪种器件变体符合您的要求。 |
我应该选择哪个毫米波传感器变体? |
器件的选择取决于多个因素
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADd9bRhJvFENNybXwOEJ6Q__VLyFKFf__LATEST |
哪些应用或用例可以 部署毫米波传感器?
|
TI 的毫米波传感器基于数据和处理能力部署 FMCW 雷达原理、可用于下列产品系列页面上列出的汽车和工业应用的各种传感应用。 这些链接介绍了毫米波传感器的不同应用
|
如何控制毫米波传感器的样本大小、信号频率、周期等参数? |
|
使用毫米波传感器相对于24GHz 技术的优势
|
请参阅此白皮书
|
毫米波传感器如何处理场景中其他传感器的干扰? |
请参阅此主题的白皮书- https://www.ti.com/lit/an/swra662/swra662.pdf
|
AWR 和 IWR 器件之间的主要区别是什么? |
AWR 器件支持更宽的结温范围、-40C 至125C。 IWR 版本支持-40C 至105C 的温度范围。 2. AWR 器件符合 AECQ100标准且符合 ASIL-B 标准、因此符合汽车应用的要求。 IWR 型号不是这种情况。 3.外设差异:同一器件的 AWR 与 IWR 型号之间的外设可用性和实例数量可能有所不同。 请参阅相应器件的数据表以查看特性和比较表、以查看更多详细信息。 类似主题: IWR1443BOOST:IWR 和 AWR 芯片选择 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/821174/3038529#3038529 |
传感器可以检测到的物体的距离和类型?
环境对传感器性能的影响?
该传感器检测物体位置或运动的精度如何?
|
请参阅这些链接、其中包含毫米波传感器不同实验的结果、以展示该传感器在不同环境或场景下的适用性
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADd9bRhJvFENNybXwOEJ6Q__VLyFKFf__LATEST
|
毫米波传感器与超声波技术的比较
|
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHPX083Yt8TTd2IpX4vQuQ__AocYeEd__LATEST
|
该传感器随附的软件是什么?
|
TI 提供了 SDK 和 DFP、后者提供了外设驱动程序和固件。 在 TI 资源浏览器的基础上、还为毫米波传感器变体提供了多个其他实验室应用。 所有这些软件都无需额外成本。
|
此传感器是否具有集成天线或提供天线设计详细信息?
|
为了降低模块的外形尺寸和成本,TI 推出了 AoP 毫米波传感器。 为了在开发过程中为您提供更多帮助、我们以天线数据库、白皮书、数据表和硬件设计文件的形式提供了大量其他信息。
|
毫米波传感器对人体的影响
|
请参阅此 e2e 主题、讨论类似问题 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/897236
|
毫米波传感器的分辨率和精度之间的主要区别是什么? |
区分"距离分辨率"和"距离精度"非常重要、因为它们是两个不同(但相关)的概念。 分辨率是指传感器区分两个物体所需的最小距离。 到目前为止、毫米波传感器的最小距离分辨率仅低于3cm。 精度是指实际距离与传感器检测到的距离相比的误差。 到目前为止、毫米波传感器在某些条件下的精度在0.1mm 以内。 |
毫米波传感器支持的频率范围是多少?
|
毫米波传感器具有多种型号、涵盖两个频段、可满足基于区域的要求。
|
毫米波传感器能否与外部处理器或 MCU 集成?
|
|
如何获取毫米波传感器的技术支持? |
|