我的控制主题需要电感器电流的负极部分大于0。 我尝试使用电流感应电阻器、但它具有如此大的开关噪声、无法获得准确的点。 我尝试使用霍尔电流传感器、但没有明显的开关噪声、但其带宽太低、无法以500kHz 的频率感应电流。
TI 是否具有无开关噪声和高带宽的电流传感器?或者是否有任何频率为500kHz 的电流感应方法?电流形状如下图所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的控制主题需要电感器电流的负极部分大于0。 我尝试使用电流感应电阻器、但它具有如此大的开关噪声、无法获得准确的点。 我尝试使用霍尔电流传感器、但没有明显的开关噪声、但其带宽太低、无法以500kHz 的频率感应电流。
TI 是否具有无开关噪声和高带宽的电流传感器?或者是否有任何频率为500kHz 的电流感应方法?电流形状如下图所示:
您好!
我认为加载您的数字时可能会遇到问题、因为我看不到它。 我假设您需要一个器件来处理较高频率下的共模电压开关。 根据您所查看的电流和我有一些建议的电压、但它们是有限的。 我们有 INA240、可抑制 PWM 信号或高共模电压变化。 优点是该器件是双向的、但带宽有限、即400kHz。 如果您不需要带宽但拒绝、则此器件可能起作用。
对于更高的带宽、我们有 INA293或 INA290 (在预览模式下) 、这两个器件具有更高的带宽、但有一些限制、并且不是双向的。 这两个器件都需要从负 Vsense 电压中恢复、因此如果它们感应到的电压为负、则返回到正常工作电压、这将降低带宽、因为恢复时间与带宽不同。
如果您的需求正确、您可以看到我们的一些较旧器件、如 INA168、具有较大的带宽、但您 需要担心交流 CMRR、INA168的带宽将取决于您选择的增益电阻器。
这些是我推荐的模拟解决方案。