This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高频电感器电流感应

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA293, INA290, INA168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/906284/high-frequency-inductor-current-sense

主题中讨论的其他器件:INA240INA293INA290INA168

我的控制主题需要电感器电流的负极部分大于0。 我尝试使用电流感应电阻器、但它具有如此大的开关噪声、无法获得准确的点。 我尝试使用霍尔电流传感器、但没有明显的开关噪声、但其带宽太低、无法以500kHz 的频率感应电流。

TI 是否具有无开关噪声和高带宽的电流传感器?或者是否有任何频率为500kHz 的电流感应方法?电流形状如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为加载您的数字时可能会遇到问题、因为我看不到它。  我假设您需要一个器件来处理较高频率下的共模电压开关。  根据您所查看的电流和我有一些建议的电压、但它们是有限的。  我们有 INA240、可抑制 PWM 信号或高共模电压变化。  优点是该器件是双向的、但带宽有限、即400kHz。  如果您不需要带宽但拒绝、则此器件可能起作用。

    对于更高的带宽、我们有 INA293或 INA290 (在预览模式下) 、这两个器件具有更高的带宽、但有一些限制、并且不是双向的。  这两个器件都需要从负 Vsense 电压中恢复、因此如果它们感应到的电压为负、则返回到正常工作电压、这将降低带宽、因为恢复时间与带宽不同。

    如果您的需求正确、您可以看到我们的一些较旧器件、如 INA168、具有较大的带宽、但您 需要担心交流 CMRR、INA168的带宽将取决于您选择的增益电阻器。

    这些是我推荐的模拟解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Inductor-Current-Shape.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档是电感器电流的形状、我希望获得 Q4开关时间、这是等于-Izvs (提前知道的确切数字)的电流点。 开关频率为500kHz,因此我所寻找的是具有高带宽和大交流 CMRR 的器件。

    我尝试使用过霍尔电流传感器(ACS430)、这种传感器在没有纹波噪声的情况下很好、但最大带宽为2MHz。您知道其他一些具有更高带宽的霍尔传感器吗?

    此致、

    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    我们的模拟解决方案将无法工作、因为器件速度不够快。  我们的电流霍尔传感器没有您需要的带宽。

    我们的高速放大器可能是一个选项、但它们可能会受到共模范围的限制、因此我假设您尝试使用霍尔传感器。