主题中讨论的其他器件: TMP61、 TMP63、 TMP64
大家好、
通过使用 TMP61-Q1、是否有任何方法可以提高分辨率、尤其是在低温度范围内? 谢谢。
此致、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
您所指的分辨率受12位 ADC 的限制。 对于 TMP61、有两个选项。
1) 1)使用电流源偏置 TMP61。 如下图所示、这将为您提供更动态的范围。
2) 2)利用软件中的过采样方法来提高 ADC 位分辨率。 随着位分辨率的提高、电压变化的可检测性也会提高。 如果超过采样的4倍、则分辨率将提高2位。 因此、对于4倍过采样、您的 ADC 分辨率实际上是14位。 当过采样率为8倍时、分辨率会增加到16位。 我们的热敏电阻设计工具对此进行了详细介绍、该工具可在 TMP61产品文件夹中找到。
Jalen
亚历克斯-
TMP6x 器件不是电阻器件。 它们是有源硅器件、分辨率或步长在整个温度范围内呈线性。 如果您想增大器件的动态范围、Jalen 提供了两种方法之一-使用电流源驱动器件或使用运算放大器提高响应。 但是-为什么您认为需要在温度范围的一端增加动态范围? 这是因为您/或客户熟悉在 NTC 热时必须使用它吗? 如果是、对于 TMP6x 来说这并不是真正必要的、您可以通过对信号进行过采样来"放大"信号、正如 Jalen 建议的那样。 这里是一个选项吗?