This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61-Q1:任何增加斜率的方法

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61-Q1, TMP61, TMP63, TMP64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/942518/tmp61-q1-any-way-to-increase-the-slope

器件型号:TMP61-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP61TMP63TMP64

大家好、

通过使用 TMP61-Q1、是否有任何方法可以提高分辨率、尤其是在低温度范围内? 谢谢。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您所指的分辨率受12位 ADC 的限制。 对于 TMP61、有两个选项。

    1) 1)使用电流源偏置 TMP61。 如下图所示、这将为您提供更动态的范围。

    2) 2)利用软件中的过采样方法来提高 ADC 位分辨率。 随着位分辨率的提高、电压变化的可检测性也会提高。 如果超过采样的4倍、则分辨率将提高2位。 因此、对于4倍过采样、您的 ADC 分辨率实际上是14位。 当过采样率为8倍时、分辨率会增加到16位。 我们的热敏电阻设计工具对此进行了详细介绍、该工具可在 TMP61产品文件夹中找到。  

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    如果客户从 TMP61更改为 TMP63或 TMP64、理想情况下、电阻随温度变化的情况会更大、对吧?

    这是否是另一种有助于改进低温、更糟糕的区分问题的解决方案?

    谢谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯-  

    TMP6x 器件不是电阻器件。 它们是有源硅器件、分辨率或步长在整个温度范围内呈线性。 如果您想增大器件的动态范围、Jalen 提供了两种方法之一-使用电流源驱动器件或使用运算放大器提高响应。 但是-为什么您认为需要在温度范围的一端增加动态范围? 这是因为您/或客户熟悉在 NTC 热时必须使用它吗? 如果是、对于 TMP6x 来说这并不是真正必要的、您可以通过对信号进行过采样来"放大"信号、正如 Jalen 建议的那样。 这里是一个选项吗?