请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2650上周我购买了2个 Sensortag 套件 CC2650、我开始测量我房间的环境变量、传感器标签正确测量除温度外的所有变量。 Sensortag 始终在 Simplelink Starter 应用程序中显示 tempature "zero"。 如果您能帮我解决这个问题、我将对此表示感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mohsen、
一位 TI 专家告诉我、这是因为传感器标签不再包含 TMP007红外温度传感器。
但是、您应该能够从湿度和压力传感器获取温度读数。 如以下文章 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/667717中所述、在 Windows 上、您可以使用 BLE Device Monitor 或 BTool 来显示湿度和压力传感器的温度值。
此致、
Jenny