This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 温度测量不正确

Guru**** 1457310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TMP007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/944156/incorrect-temperature-measurement

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

上周我购买了2个 Sensortag 套件 CC2650、我开始测量我房间的环境变量、传感器标签正确测量除温度外的所有变量。 Sensortag 始终在 Simplelink Starter 应用程序中显示 tempature "zero"。 如果您能帮我解决这个问题、我将对此表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohsen、

    为了更好地帮助您解决此问题、我想澄清一下您使用的 SDK 版本。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohsen、

    一位 TI 专家告诉我、这是因为传感器标签不再包含 TMP007红外温度传感器。

    但是、您应该能够从湿度和压力传感器获取温度读数。 如以下文章 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/667717中所述、在 Windows 上、您可以使用 BLE Device Monitor 或 BTool 来显示湿度和压力传感器的温度值。

    此致、

    Jenny