This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我已经下载了最新的毫米波工业工具箱和最新的毫米波 SDK。 我想测试您的3D 人员计数实验室。 我尝试过预编译二进制文件、我自己从源代码构建了二进制文件。 这两次代码都无法与 GUI 一起使用。
当我尝试从调试器运行代码时、我会得到以下 msg:
错误代码是 MMWAVE_ECALCFG -> BSS 校准配置失败。
子系统为我提供 RL_RET_CODE_FREQ_LIMIT_OUT_RANGE -> FREQ。 超出范围。
我没有编辑配置文件、不管怎样、默认 cfg 文件使用的带宽大约为2GHz、从60.75 GHz 开始->甚至不接近限制。
有什么想法吗?
此致、
Aleksa。
您好!
您能帮助我们确认 EVM/器件和演示组合的版本吗?
谢谢、
Vaibhav
您好!
ES2.0 IWR6843ISK。 mmWave_industrial_toolbox 4_4_1、实验68xx_3D_peoer_Counting。
GUI 位于"visualizer"文件夹中的 labs->people 计数
此致、
Aleksa
大家好、
对此进行了任何更新?
您好、Aleksa、
请使用用户指南中提供的说明确认器件的芯片版本。 如前所述、该演示仅与 IWR6843 ES2.0器件兼容。
2.您是否能够获取 SDK 开箱即用演示(来自 MMWAVE-SDK 3.4.0.3)以在 EVM 上工作?
3.您提到,即使是预编译的二进制文件也无法在您的设备上运行。 在 CCS 模式下运行时、如您在 CCS 控制台日志中所示、您是否首先从 MMWAVE-SDK 3.4.0.3闪存 xwr68xx_ccsdebug.bin、如演示用户指南中的 CCS 调试过程所述?
此致
尼廷
我确实使用了 ES2.0、并且已经使用其他一些实验和 SDK 开箱即用演示进行了测试。
由于某种原因、本实验无法与我使用的 USB 电缆完美配合。 USB 线缆、实验现在开始了。
现在我的 GUI 有问题、当我在毫米波人员计数 GUI 中单击"选择配置"时、不会发生任何情况。
但我想这是由于我的 PC 造成的、请随时将此问题标记为已解决。
为了完成这一故事、只需从源代码运行 GUI。 我遇到此错误:
带有基10的 int()的无效字面量:'4_4_1__win.zip'
未选择 cfg 文件!
因此、如果有人遇到这种情况、如果您不删除 zip 文件、GUI 将不起作用。
谢谢。