Thread 中讨论的其他器件: IWR6843、 MMWAVE-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我已经下载了最新的毫米波工业工具箱和最新的毫米波 SDK。 我想测试您的3D 人员计数实验室。 我尝试过预编译二进制文件、我自己从源代码构建了二进制文件。 这两次代码都无法与 GUI 一起使用。
当我尝试从调试器运行代码时、我会得到以下 msg:
错误代码是 MMWAVE_ECALCFG -> BSS 校准配置失败。
子系统为我提供 RL_RET_CODE_FREQ_LIMIT_OUT_RANGE -> FREQ。 超出范围。
我没有编辑配置文件、不管怎样、默认 cfg 文件使用的带宽大约为2GHz、从60.75 GHz 开始->甚至不接近限制。
有什么想法吗?
此致、
Aleksa。