Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
我使用了具有3TX 的3D FFT 来获取点云、包括水平表面(X-Y 平面)点云和垂直表面(Y-Z 平面)点云。 我使用了8RXs (包括4个虚拟 RX、下图中的红色圆圈)来获得水平表面(X-Y 平面)点云、我使用2RXs (包括1个虚拟 RX、下图中的蓝色圆圈)来获得垂直表面(Y-Z 平面)点云。
我想知道如何响应这些仅具有二维信息并获得3D 散射图的点云? 如 TI 视频中的3D 散射图。
或者、是否有任何方法可以生成3D 散点云?
2.我知道3TX 可以产生人的3D 点云。 TI 似乎将雷达设置在大约1m 的高度、而雷达正对着视频。
如果与具有8个 RX 的水平表面相比、垂直表面只有2个 RX (包括虚拟 RX)。
我想知道您在视频中有多高的人?
而且,地面反射是否会影响3D 散点云中的结果?