Josh、您好!
非常感谢您的大力支持、很抱歉我迟到了。
我打开此线程是因为我 的响应较晚、上一个线程已锁定。
上一个线程
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/920218#pi320995=2
我的客户连接了 HDC1080、其中 的0xFFh 很少输出到 HDC1080 EVM、他们 通过 GUI 读取温度和湿度数据。
在实验中、虽然数据读取的计数不多、但他们没有找到任何0xFFh 数据。
因此、他们将读取产品上的温度和潮湿数据的 I2C 序列更改为与 EVM 相同的序列。
但是、他们发现来自 HDC1080的温度和湿度数据很少变为0xFFh。
此时、我没有任何客户的 I2C 波形。
我 觉得很难为你说 ,但你能 给我一点意见吗?
再次感谢、致以诚挚的问候、
Kazuya。