This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:温度和湿度数据很少变为0xFFh。 (第2部分)

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, HDC1080EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/937803/hdc1080-temp-and-humidity-data-become-0xffh-rarely-part-2

器件型号:HDC1080

 Josh、您好!

 非常感谢您的大力支持、很抱歉我迟到了。

 我打开此线程是因为我  的响应较晚、上一个线程已锁定。

 上一个线程

 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/920218#pi320995=2

 我的客户连接了 HDC1080、其中 的0xFFh 很少输出到 HDC1080 EVM、他们 通过  GUI 读取温度和湿度数据。

 在实验中、虽然数据读取的计数不多、但他们没有找到任何0xFFh 数据。

 因此、他们将读取产品上的温度和潮湿数据的 I2C 序列更改为与 EVM 相同的序列。

 但是、他们发现来自 HDC1080的温度和湿度数据很少变为0xFFh。

 此时、我没有任何客户的 I2C 波形。

 我 觉得很难为你说 ,但你能 给我一点意见吗?

 再次感谢、致以诚挚的问候、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    在您已链接的线程中、Josh 表示、当从其命令中删除停止条件时、他能够重新创建此问题。 更改他们发送命令以匹配 HDC1080EVM 的顺序不可能解决该问题。

    HDC1080EVM 应提供足够的低电平时间和 TSU:STO 时间、以便正确解读停止条件。 您在上一个线程中提供的波形下面的红色圆圈部分是我关心的区域。

    在测试期间、它们的 I2C 波形中的停止条件是否也被校正?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brandon、

     非常感谢您的回复。

     我已经告诉他们 将 SCL 低电平持续时间延长 至1.3us 或更多。   

     我认为客户 更改了他们的程序以确保低电平。 但我听说他们仍然有0xFFh。

     我会在收到更新后立即向您发送它们的波形。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您、我们将等待他们分享更正后的停止波形。  

    此致、
    Brandon Fisher