大家好、整个团队
新年快乐!
确认一点: 我的系统需要 编号为1 AWR2243的 TX3和编号为4的 TX1 组织一个2 TD-MIMO (以下列表)、 我的线性调频脉冲周期 设置为17us。 (256个采样复数 20MSPS,采样周期:256*50ns=12.8us 空闲时间为2us 预采样时间为1.2us,采样后时间为1us,BW=1GHz)。 它需要不同的芯片和不同的通道。
我不知道我是否可以通过 SPI 配置2243来实现它。 关于这种配置、您能提供建议吗? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、整个团队
新年快乐!
确认一点: 我的系统需要 编号为1 AWR2243的 TX3和编号为4的 TX1 组织一个2 TD-MIMO (以下列表)、 我的线性调频脉冲周期 设置为17us。 (256个采样复数 20MSPS,采样周期:256*50ns=12.8us 空闲时间为2us 预采样时间为1.2us,采样后时间为1us,BW=1GHz)。 它需要不同的芯片和不同的通道。
我不知道我是否可以通过 SPI 配置2243来实现它。 关于这种配置、您能提供建议吗? 非常感谢!
您好、Simon、
我不确定我是否正确理解了您的疑虑。 您想知道什么? 您是否对线性调频脉冲配置有点困惑?
我希望您能看到我们的 MIMO 应用手册。 如果不是、我还为您附上了以下内容:
希望这对您有所帮助。
祝你新年快乐!
此致、
石田
Ishita、您好!
我想我的问题不清楚。 在 仔细阅读 MIMO 雷达(修订版 A)之前、我先阅读该内容。
我知道如何基于 单个 AWR2243配置 MIMO 模式、现在我设计基于4个 AWR2243的级联系统、 系统要求: 第一个 AWR2243的开放式 TX3通道以传输一个线性调频脉冲(如我所述、总线性调频脉冲为17us)、 然后、我需要打开 第四个 AWR2243的 tx1通道 以传输第二个线性调频脉冲(17us 周期)、 然后打开第一个 AWR2243的 TX3通道以再次传输第三个线性调频脉冲 、然后打开第四个 AWR2243的 tx1通道以传输第四个线性调频脉冲.... 总共重复128次。 由于 SPI 配置需要时间用于不同的 AWR2243 (时间长于一个线性调频脉冲周期)、因此它必须进行预配置并自动触发才能实现这种重复)、 我 不知道如何配置来实现我希望的这个波形、因为它需要配置第一 个和第四个 AWR2243 (在我的系统中、它们都是从芯片、因为20G 同步信号布局很方便、您可以参考下面的图形列表。
我首先设计级联雷达、因此我不知道您能否为您提供出色的支持? 非常感谢!
您好、Simon、
由于年终假期、我们目前的支持有限。 您的配置看起来不错、但我也可以让团队中的某个人进行审核、以获得更清晰的信息。 我还想提请大家注意、我们还有用于级联雷达的演示 MIMO 脚本。
您可以在我们的 mmWave Studio 软件包中的以下位置找到该脚本:
...\ti\mmwave_studio 03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade
\ti\mmwave_studio 03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascad_MIMO_example
毫米波 Studio 级联用户指南中突出显示了有关如何使用上述脚本的说明。
希望这对您有所帮助。
此致、
石田
尊敬的 Ishita
非常感谢您的大力支持! 没问题、稍后我将等待您的澄清。 因为您知道、与线性调频脉冲周期相比、SPI 的速度较低、因此必须提前设置我的系统要求、 并在配置2243后自动运行、我知道演示 TI 版本、 但我的天线和算法设计与演示不同、因此我必须向您确认这种配置。
最后、新年即将到来、新年快乐!您和您的家人以及整个 TI 支持团队都很高兴。 您的工作为客户做出了巨大贡献!
您好、Simon、
正如我从您的上述帖子中了解的、您需要设计一个线性调频脉冲配置、其中每个替代线性调频脉冲都从级联系统的 Chip1-tx2或 chip4-Tx1传输。
这里是实现该概念的高级器件配置
具有不同 Tx 选择的级联配置构成不同级联器件
适用于所有4个器件的两个配置文件。
ProfileID0:根据线性调频脉冲0的需要设置所有参数(如图所示为绿色)
ProfileID1:根据线性调频脉冲1的要求设置所有参数(如图所示为蓝色)
器件-1
ChannelConfig-1: TX:B'100 (TX2:1、TX1:0、TX0:0)、RX:B'1111 (所有 RX 打开)
ChirpConfig0-1:ProfileID0、startChirp:0、endChirp:0、仅启用 tx2
ChirpConfig1-1:ProfileID1、startChirp:1、endChirp:1、禁用所有 TX
FrameConfig-1:startChirpIdx:0、endChirpIdx:1、Loop 和 Other params:根据需要
器件2
ChannelConfig-2: TX:B'000 (TX2:0、TX1:0、TX0:0)、RX:B'1111 (所有 RX 打开)或根据需要禁用所有 Rx。
ChirpConfig0-2:profileID0、startChirp:0、endChirp:0、禁用所有 TX
ChirpConfig1-2:profileID1、startChirp:1、endChirp:1、禁用所有 TX
FrameConfig-2:startChirpIdx:0、endChirpIdx:1、Loop 和 Other params:根据需要
器件- 3.
ChannelConfig-3: TX:B'000 (TX2:0、TX1:0、TX0:0)、RX:B'1111 (所有 RX 打开)或根据需要禁用所有 Rx。
ChirpConfig0-3:profileID0、startChirp:0、endChirp:0、禁用所有 TX
ChirpConfig1-3:profileID1、startChirp:1、endChirp:1、禁用所有 TX
FrameConfig-3:startChirpIdx:0、endChirpIdx:1、Loop 和 Other params:根据需要
器件4
ChannelConfig-4: TX:B'001 (TX2:0、TX1:0、TX0:1)、RX:B'1111 (所有 RX 打开)
ChirpConfig0-4:profileID0、startChirp:0、endChirp:0、禁用所有 TX
ChirpConfig1-4:ProfileID1、startChirp:1、endChirp:1、仅启用 Tx0
FrameConfig-4:startChirpIdx:0、endChirpIdx:1、Loop 和 Other params:根据需要
注:根据主/从设备设置适当的通道 Config->级 联参数。
此致、
Jitendra