尊敬的 E2E 团队:
我收到了客户关于 TC (温度周期)可靠性的问题。 TMCS1101A1BQDR 网页上没有 TC 评估数据。
我认为该器件已发布了 QBS 器件的 D (8引脚)封装数据、因此请在下面提供所用的 TC 规格。
低温:
高温:
周期:
温度保持时间:
转换时间:
谢谢、此致、
J.Komura/东京电子设备有限公司
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 E2E 团队:
我收到了客户关于 TC (温度周期)可靠性的问题。 TMCS1101A1BQDR 网页上没有 TC 评估数据。
我认为该器件已发布了 QBS 器件的 D (8引脚)封装数据、因此请在下面提供所用的 TC 规格。
低温:
高温:
周期:
温度保持时间:
转换时间:
谢谢、此致、
J.Komura/东京电子设备有限公司
Carolus -圣
非常感谢您的帮助并提供有关 TC 规格的信息。
然后、我们的客户需求项目非常详细、
因此、我想在下面确认"?" 规格项目。
TC/温度周期
低温: -65°C
低温保持时间: 30枚地雷?
高温: +150C
高温保持时间:30枚地雷?
周期数: 500和1K
温度转换时间:两 个,5个地雷?
启动条件:从低温开始?
如果错误、请更正以上内容。
谢谢、此致、
J.Komura
Junichi-San、
感谢您在假期期间的耐心等待。 我终于收到了有关此问题的回复、请参阅以下内容、了解您请求的更多详细信息:
TC/温度周期
低温: -65C 正确
低温保持时间: 稳定时、保持在-65C 并持续5分钟
高温: +150C 正确
高温保持时间: 稳定时保持+150C 5分钟
周期数: 500和1K
温度转换时间:我们测试的 JEDEC 测试要求转换在小于1分钟内发生
启动条件:从高温到低温