This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:TMCS1101、所用评估规范的 TC 信息。

Guru**** 1762765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/965543/tmcs1101-tmcs1101-tc-information-of-used-evaluation-specs

器件型号:TMCS1101

尊敬的 E2E 团队:  

我收到了客户关于 TC (温度周期)可靠性的问题。 TMCS1101A1BQDR 网页上没有 TC 评估数据。

我认为该器件已发布了 QBS 器件的 D (8引脚)封装数据、因此请在下面提供所用的 TC 规格。

低温:  

高温:

周期:  

温度保持时间:

转换时间:  

谢谢、此致、

J.Komura/东京电子设备有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junichi-San、

    感谢您将此内容带到论坛。 我已联系我们的测试团队、并将在收到他们关于上述测试的反馈后、回复我的调查结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junichi-San、

    在周末获得了一些有关这方面的信息。 关于我们的 TC 测试、我们的所有 TC 测试均满足 Q100要求、JESD22-A104和附录3。 此鉴定的温度范围为-65C/150C、具有500和1k 个周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus -圣

    非常感谢您的帮助并提供有关 TC 规格的信息。  

    然后、我们的客户需求项目非常详细、  

    因此、我想在下面确认"?" 规格项目。   

    TC/温度周期
    低温:           -65°C
    低温保持时间: 30枚地雷?
    高温:          +150C
    高温保持时间:30枚地雷?
    周期数:       500和1K
    温度转换时间:两 个,5个地雷?
    启动条件:从低温开始?

    如果错误、请更正以上内容。  

    谢谢、此致、

    J.Komura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junichi、

    我已就此事作出澄清,但在即将来临的圣诞假期中,证实这一点可能会有所延误。 一旦我确认您的问题、我将再次跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junichi、

    只是想在此处提供更新。 我还没有收到测试团队的答复、并将继续为此寻求答案。 不幸的是,这可能是由于人员进入圣诞假期。 可能是星期一,我才能够就上述问题得到明确的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus -圣

    非常感谢您的重放和热情的支持。

    我希望这项确认会在圣诞假期后很快得到。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    J.Komura。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junichi-San、

    感谢您在假期期间的耐心等待。 我终于收到了有关此问题的回复、请参阅以下内容、了解您请求的更多详细信息:

    TC/温度周期
    低温:           -65C 正确
    低温保持时间:  稳定时、保持在-65C 并持续5分钟
    高温:          +150C 正确  
    高温保持时间: 稳定时保持+150C 5分钟
    周期数:       500和1K
    温度转换时间:我们测试的 JEDEC 测试要求转换在小于1分钟内发生
    启动条件:从高温到低温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus -圣

    非常感谢您在年终假期获取详细规格信息。

    这对我们的客户支持大有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    J.Komura。